主题中讨论的其他器件:DLP5500、 DLPLCR70EVM、 DLPC410、 DLPC900
您好!
我的应用是一个 schlieren 测量系统("光耦合器双场透镜系统")、用于显示超声波。 对于此应用、我希望使用 DMD 作为 空间光调制器。 我想将 DMD 放在 第二个透镜的焦平面中、并想用作混合物、如刀刃切口。 这是一个简单的应用。
此应用已经实现了透镜、激光器、CCD 摄像机。
我的脉冲激光器的数据:波长532nm,脉冲长度12ns,4,5 uJ 脉冲能量
CCD 摄像机的分辨率为:1928x1448
我想将 DLP 7000用于我的应用。 因为投手长度为13、68um。 我读出、如果间距长度较高、则衍射更少。
您是否会推荐相同的 DLP、还是其他 DLP、如 DLP6500或 DLP5500、或其他不同的 DLP?
我的下一个问题是、对于此应用、DLP7000芯片组是否足够? 我 还应该订购什么? 如何通过 PC 对 DMD 进行编程?
我认为我的应用中有很多 EVM 板、或者您有什么建议? 因为该用法仅用于混合。
另一个问题是、在对 DMD 进行编程后、我能否将其关闭、并且镜片将位于同一位置? 还是回到平坦模式?
感谢您的支持