This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:用作空间光调制器的 DLP7000

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLP7000, DLPLCR70EVM, DLPC410, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/823772/dlp7000-dlp7000-using-as-a-spatial-light-modulator

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件:DLP5500DLPLCR70EVMDLPC410DLPC900

您好!

我的应用是一个 schlieren 测量系统("光耦合器双场透镜系统")、用于显示超声波。 对于此应用、我希望使用 DMD 作为 空间光调制器。 我想将 DMD 放在 第二个透镜的焦平面中、并想用作混合物、如刀刃切口。 这是一个简单的应用。

此应用已经实现了透镜、激光器、CCD 摄像机。

我的脉冲激光器的数据:波长532nm,脉冲长度12ns,4,5 uJ 脉冲能量

CCD 摄像机的分辨率为:1928x1448

我想将 DLP 7000用于我的应用。 因为投手长度为13、68um。 我读出、如果间距长度较高、则衍射更少。

您是否会推荐相同的 DLP、还是其他 DLP、如 DLP6500或 DLP5500、或其他不同的 DLP?

我的下一个问题是、对于此应用、DLP7000芯片组是否足够? 我  还应该订购什么? 如何通过 PC 对 DMD 进行编程?

我认为我的应用中有很多 EVM 板、或者您有什么建议? 因为该用法仅用于混合。

另一个问题是、在对 DMD 进行编程后、我能否将其关闭、并且镜片将位于同一位置? 还是回到平坦模式?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanja、

    欢迎来到 TI-E2E 社区的 DLP 部分。   很抱歉、我们的系统出现故障、因此该消息被遗漏了一段时间。

    在向您提供建议之前、您能否更详细地解释一下"仅用于混合"的含义?

    您需要什么图形速度。 每秒30个图形。 然后 DLPC410/DLP7000系统可以正常工作。 我们现在为该芯片组单独提供 EVM。  您需要一个 DLPLCR410EVM 和一个 DLPLCR70EVM、它们与控制器 EVM 配合使用。

    DLPLCR6500EVM 也可以正常工作、但正如您指出的、衍射阶数会更接近。  从软件的角度来看、该系统将更容易。

    如果您计划将 DMD 重新成像到传感器上、则衍射不会产生太大的影响、除非您计划使用 DMD 中非常小的 nA。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ###在向您提供建议之前、您能否详细解释一下"仅用于混合"的含义?

    >我是说使用混合:示例水平混合:DMD 像素的一半应关闭,而 DMD 像素的另一半应打开... 这样激光器就可以反射到上半部分、直接进入 CCD 摄像机、另一半进入吸收器。

    另一种图形是垂直混合:DMD 像素的左半部分应打开、DMD 像素的右半部分应关闭。

    您是否理解我的意思?

    ##您 需要哪种图形速度。 每秒30个图形。

    >Ehm 我不知道 我希望整个测量只有一个模式。 如水平混合。

    如果我执行新的测量、我想更改图形或混合、或者使用相同的1…。

    ###A DLPLCR6500EVM 也可能起作用、但正如您指出的、衍射顺序会更接近。  从软件的角度来看、该系统将更容易。

    >使用更简单的软件意味着什么?  

    ###如果您计划将 DMD 重新成像到传感器上、则衍射不会产生太大的影响、除非您计划使用 DMD 中非常小的 nA。

    >> NA 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanja、

    首先、我需要进行一项更正:

    DLPLCR6500EVM 也可以正常工作、但衍射订单 之间的距离会更近。   如果您只能隔离和使用一个订单、这可能是有利的。

    对于您想要的速度、任何一个系统都可以很好地工作。  DLP7000速度非常快、但如果您只使用 DLPLCR410EVM GUI、则 USB 会将您限制为每秒大约30个图形。  要获得创建自己的 VHDL 代码以放入 APPS_FPGA 的速度、  

    如果您使用 DLPLCR6500EVM GUI 软件、则可以使用动态图形模式以非常快的速率上传和运行图形。  该 GUI 软件比 DLPC410 GUI 更灵活。

    "NA"表示"数值孔径"。  如果您在 DMD 之后使用非常小的瞳孔、这可能会影响您的图像。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    很抱歉,但我不明白。 我的问题是,是否可以在 DMD 上应用一种模式?

    或者换句话说、镜片是否始终持续切换开-关状态。 或者、我可以输入一个状态吗? 我之前介绍过吗?

    因为我只想对 图形进行编程并将其用于测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在两个系统上都可以将 DMD 置于一个映像状态。  DLPC900 µs 器系统将定期发送"镜像复位"、但这不会将它们切换至另一侧、但会在2-4 μ s 的极短时间内对它们进行预接。

    DLPC410系统可通过禁用复位看门狗计时器来设置为使镜片不发生任何"镜片复位"、但我们不建议在没有"镜片复位脉冲"的情况下将它们长时间保留在一个位置。  如果看门狗未被禁用、它将大约每10秒发送一次"镜像复位"。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我该怎么做?

    是否可以使用 GUI 执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个问题:

    如果我 要将该图形动态模式与 DLP 6500的 EVM 配合使用、 是否可以应用模式1、时间很长、如2-3分钟、而不是将其更改为下一个模式?

    也可以使用具有 GUI 的 DLP7000 EVM 来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanja、

    在 DLPC410系统上、可以使用 GUI 执行此操作。  在菜单栏上有一个标签标签"DMD"、其下有 DLPC410控制。  您应该可以在此处找到禁用看门狗的选项。   请参阅 DLP Discovery 4100开发套件软件用户指南(修订版 A)第59页上的§3.5 DLPC410控制窗口。  

    然后构建一个脚本、以便在需要的时间内运行模式。  

    注意: 我们不建议长时间将镜片置于打开或关闭位置而不进行复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanja、

    对于 DLPC900 EVM、FW 将该值限制为24位、因此在不进行复位的情况下显示图形的最长时间为16、777、215 µs = 16.777 s

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    以及如何使用 DLPC900 EVM 进行完全复位? 这也可以通过 GUI 实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanja、

    很抱歉、我不确定我是否理解您的问题。  

    对于此平台、重置是显示图形的一部分。  因此、在曝光时间结束时会自动进行复位。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解这一点。

    我是说、DLP7000通过 GUI、您可以停用此看门狗功能。

    我的问题与 DLP6500有关、如何通过 GUI 延长曝光时间或停用此复位功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanja、

    我不确定我是否理解这个问题。  当您说"执行完全复位"时、您的意思是什么?  它们系统将在图形显示的末尾进行复位。  如果您正在循环模式、它将具有相同的图像、但镜片将被镜片复位波形暂时扰动。

    Fizix