This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:为 DLP2000投影仪创建具有 HDMI 输入的定制板

Guru**** 1485135 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLP2010, DLPA1000, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/812626/dlpdlcr2000evm-create-custom-board-with-hdmi-input-for-dlp2000-projector

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000DLP2010DLPA1000DLPC2607

您好!

我是 www.teslahud.com 的主要项目负责人

我们目前正在使用德州仪器 DLP 投影仪。

现在、我们正在尝试为此投影仪创建定制板、为此、我们需要有关所包含主板的更多信息。

但我认为、直接与德州仪器相关可能更好。

无论如何、

这是主板(Dow P1 B250 V1、181007)

我们要创建的是仅具有这些输入/输出的定制板

输入
X1 HDMI 输入
x1 Mini USB 电源输入(5V、0、5-1A)

输出
X1 26引脚 FPC 视频 RGB 输出

RGB-OUT 进入此 DMD 转换板(进入 RGB-IN)、随后进入 DLP2000投影仪。




1 26引脚 FPC 视频 RGB 输出

我们希望获得该板的动态原理图或26引脚 FPC 视频 RGB 电缆的引脚分配方案。

当然、最好的方法是找到一个与此相匹配的电路板、并用单个 HDMI 输入/电源板替换主板。

谢谢、
Henrik Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik 您好、

    您能否确认此电路板是什么以及从哪里获得电路板? 它看起来不像 TI 专门制造的电路板、但也许我只是不熟悉它。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主板应从 UNIC Pico P1投影仪获得。

    我们的供应商为我们提供了更简单的解决方案(不使用 Raspberry PI 等)、无需内部解决方案即可立即开始使用。

    https://www.banggood.com/sv/UNIC-P1-Plus-WIFI-Wireless-Pocket-DLP-Mini-Projector-30-Lumens-Micro-Miracast-DLNA-Video-Projector-p-1138591.html?currency=SEK&utm_source=tradetracker&utm_medium=tradetracker_SE&utm_content=175518&utm_campaign=tradetracker&aff_key=679761%3A%3A175518%3A%3A%3A%3A%3A%3A1558714391&aff_campaign=16980&cur_warehouse=CN

    但本质上、我们只想完全替换这个主板。

    我认为可以使用类似的方法、并尝试获得26引脚 FTC 输出。

    https://learn.adafruit.com/adafruit-tfp401-hdmi-slash-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-display/overview

    但我只是项目监督员、我知道我们的产品需要一个新的解决方案、我认为如果没有复杂的解决方案、可能可以做到这一点。 遗憾的是、我对视频转换或 RGB 视频 FTC 引脚/引脚排列不了解太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    如果您想从 HDMI 转至 RGB888 (DLP2000 EVM 所用)、最简单的方法是使用接收器芯片、例如 ITE6801 (这是我们在这类应用中经常使用的器件)。 遗憾的是、制造商在线提供的此芯片信息有限、因此您可能需要直接与他们联系。

    UNIC Pico P1是最终产品、这意味着我们没有设计它、因此无法真正支持它。 您是否只是尝试为您的设置获取 HDMI 输入? 如前所述、ITE6801等 HDMI 接收器芯片是实现该目标的最简单方法、也是我们通常使用的方法。

    有关 ITE6801的实现示例、您实际上可以查看我们的其他 EVM 参考设计(例如 DLP2010 EVM)。 此 EVM 支持开箱即用的 HDMI、并实现了 HDMI 转 RGB888接口、您可以参阅:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00325

    请注意、芯片组不同、因此设计不会是1:1、但想法相同、因此您可能可以在此处重复使用一些东西。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    是否有关于此问题的任何更新? 我将暂时关闭此主题、因此如果出现新问题、请随时答复。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我甚至没有看到您回复了!

    我将仔细阅读您的帖子、看看我是否能找到任何内容。

    到目前为止、我还没有找到解决方案。

    基本上、我只需要一个 HDMI 芯片连接到26引脚 FPC RGB888电缆、而我不希望与 Pico 投影仪有任何关系、而这只是 DLP2000的定制解决方案、 但我们使用 Pico 投影仪板、因为它是我们目前唯一能够使用我们的软件的东西。

    但现在、当我了解更多信息时、我将会看到我可以提供的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    您似乎希望在没有主板连接的情况下自行驱动 DLP2000。 遗憾的是、您需要 DLPC2607和 DLPA1000来驱动 DLP2000 DMD。 您可以设计自己的板、在这种情况下、您可以将 HDMI 接收器芯片(如 IT6801或等效器件)集成到板上。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo