主题中讨论的其他器件:DLP2000、 DLP2010、 DLPA1000、 DLPC2607
您好!
我是 www.teslahud.com 的主要项目负责人
我们目前正在使用德州仪器 DLP 投影仪。
现在、我们正在尝试为此投影仪创建定制板、为此、我们需要有关所包含主板的更多信息。
但我认为、直接与德州仪器相关可能更好。
无论如何、
这是主板(Dow P1 B250 V1、181007)
我们要创建的是仅具有这些输入/输出的定制板
输入
X1 HDMI 输入
x1 Mini USB 电源输入(5V、0、5-1A)
输出
X1 26引脚 FPC 视频 RGB 输出
RGB-OUT 进入此 DMD 转换板(进入 RGB-IN)、随后进入 DLP2000投影仪。
1 26引脚 FPC 视频 RGB 输出
我们希望获得该板的动态原理图或26引脚 FPC 视频 RGB 电缆的引脚分配方案。
当然、最好的方法是找到一个与此相匹配的电路板、并用单个 HDMI 输入/电源板替换主板。
谢谢、
Henrik Jensen