This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531-Q1:基于 HDMI 的 DLP 输入及其规格?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/829910/dlp5531-q1-dlp-input-over-hdmi-and-its-specifications

器件型号:DLP5531-Q1
主题中讨论的其他器件:DLPC230-Q1

您好!  

最近、我观看了 TI 的 DLP 前照灯演示、其中 DLP 前照灯可以在行驶时在路面上投射斑马、左转和许多其他标志。 根据我的理解、DLP 可用作投影仪、无论我们通过 HDMI 提供何种输入、DPL 都将对其进行投影。  

我有几个问题

通过 HDMI 输入视频应该是60fps?  

2.我们也可以输入1fps 还是30fps 视频数据吗?  

3.如果我们无法输入低 fps 视频? 如何将其转换为60fps?  

通过 HDMI 输入视频的分辨率应为1152×576?

我们能否通过 HDMI 将1280x720或全高清分辨率视频直接馈送到 DLP?

6.输入应采用 RGB 平面/交错或 YUV 格式?

此致、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我很高兴您有机会查看使用 DLP 技术的前照灯有哪些功能。 我将在下面回答您的问题。

    谢谢、

    Jake

    [引用用户="SagarK"]

    通过 HDMI 输入视频应该是60fps?  

    [/报价]

    是的、正确。 DLPC230支持数据表(www.ti.com/.../dlpc230-q1.pdf)第7.2.1节-表4中描述的三种视频模式。 所有三种视频模式均为60Hz

    [引用用户="SagarK"]

    2.我们也可以输入1fps 还是30fps 视频数据吗?  

    [/报价]

    否、唯一可用的模式是60Hz。 您能告诉我帧速率较低的原因是什么、尤其是1Hz 更新速率?

    [引用用户="SagarK"]

    3.如果我们无法输入低 fps 视频? 如何将其转换为60fps?  

    [/报价]

    很抱歉、内容生成超出了我们可以提供的帮助范围。 我确信有许多实用程序可用于以60Hz 创建内容。

    [引用用户="SagarK"]

    通过 HDMI 输入视频的分辨率应为1152×576?

    [/报价]

    支持三种分辨率:1152 x 576、1152 x 1152和576 x 288。 但是、默认分辨率1152 x 576通常最容易使用。

    [引用用户="SagarK"]

    我们能否通过 HDMI 将1280x720或全高清分辨率视频直接馈送到 DLP?

    [/报价]

    不可以、使用此评估模块是不可能的。

    [引用用户="SagarK"]

    6.输入应采用 RGB 平面/交错或 YUV 格式?

    [/报价]

    输入应为 RGB。 由于前照灯是单色的、因此 EVM 使用的唯一颜色通道是红色通道。 蓝色和绿色通道上的其他数据将被丢弃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    实际上、算法输出速率低于60fps。 我想确保 DLP 是否接受低 fps 输入?

    此外、我还有一个与像素频率相关的疑问:

    我参考 适用于 DLP553x-Q1芯片组数据表的 DLPC230-Q1汽车 DMD 控制器。 (第 7.2.1节支持的输入源)

    对于1152x576分辨率、像素时钟的计算方式为 44.426 MHz。

    您能否共享准确的公式以达到 44.426 MHz?

    根据我根据公式计算得出的结果、

    HActive = 1152

    VActive = 576

    帧速率= 60

    消隐= SYNC +后沿+前沿= 8 + 14 + 3

    这样就得出像素时钟为49.76MHz

    Reagards、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    DLPC230的默认配置将不接受低于60Hz 的帧速率。 上述表格(表4)介绍了三种支持的源分辨率。 第7.2.1节)。 如果帧速率太低、我们预计会出现明显的闪烁、这在前照灯应用中通常是不可接受的。 不过、软件具有一定的灵活性、因此如果绝对需要较低的帧速率、我们可能会对其进行评估。

    计算像素时钟的方法是:

    (总水平像素) x (总垂直线) x (帧速率)

    其中总水平和垂直分辨率包括消隐。 因此、对于您的示例(来自表4):

    总水平消隐= 80

    总垂直消隐= 25

    水平活动像素= 1152

    垂直活动像素= 576

    (1152 + 80) x (576+25) x 60 = 44.426 MHz

    此致、

    Jake Pulliam