主题中讨论的其他器件:DLPC230-Q1
您好!
最近、我观看了 TI 的 DLP 前照灯演示、其中 DLP 前照灯可以在行驶时在路面上投射斑马、左转和许多其他标志。 根据我的理解、DLP 可用作投影仪、无论我们通过 HDMI 提供何种输入、DPL 都将对其进行投影。
我有几个问题
通过 HDMI 输入视频应该是60fps?
2.我们也可以输入1fps 还是30fps 视频数据吗?
3.如果我们无法输入低 fps 视频? 如何将其转换为60fps?
通过 HDMI 输入视频的分辨率应为1152×576?
我们能否通过 HDMI 将1280x720或全高清分辨率视频直接馈送到 DLP?
6.输入应采用 RGB 平面/交错或 YUV 格式?
此致、
Sagar