This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:如何为 DLP660TE 评估模块加载灰度图像

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/843428/dlp660te-how-to-load-grayscale-image-for-dlp660te-evaluation-module

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件:DLPC4422DLPDLCR660TEVMDLPLCRDC4422EVM

你(们)好

我们刚刚订购了 DLP660TE 评估模块、该模块由 DLPC4422 GUI 控制。 我们希望在 DMD 上显示自定义灰度图像、但在 GUI 上找不到任何加载文件的选项。 我也无法从手册中找到任何帮助。 您能否为我们提供一个详细的步骤、例如在 DMD 上显示灰度图像所需的文件格式? 我们只需显示分辨率与 DMD 匹配的图像、而不是 vedio。 非常感谢。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    感谢您使用 DLP E2E 论坛。
    DLPLCRDC4422EVM 控制器和 DLPDLCR660TEVM DMD 评估模块目前不能将自定义映像加载到控制器板的闪存中以在 DMD 上显示。 仅使用两个 EVM (DLP660TE 和 DLPC4422)显示某种灰度图像的唯一方法是使用 DLPC4422 GUI 中的测试模式。

    下图说明了如何在 DMD 上显示测试图形的步骤。  
    1.转至“投影仪控制”下的“显示”子菜单
    2.将 Projection Mode (投影模式)更改为 testPattern (测试模式),然后单击 Set (设置)
    3.将 TPG 模式更改为"1-水平斜坡"或"2-垂直斜坡"单击设置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    那么、是否有任何方法可以在 DMD 上投影自定义图像? 如果是、我还需要什么硬件? 非常感谢。

    哈努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要一个前端电路板、该电路板与 EVM 的 V-1接口相连、以显示您的定制内容。 我们建议联系前端制造商、例如 M-Star 或 iChips。


    在 DMD EVM 的固件包中、您还可以找到一个标有" DLP660TE_VX1_Input_Video_Timings"的 Excel 电子表格、该电子表格标记了前端需要配置的时序要求、以便与我们的 EVM 配合使用。

    此致、
    奥斯卡