This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478外部图形流模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/867536/dlpc3478-dlpc3478-external-pattern-streaming-mode

器件型号:DLPC3478

您好!

我使用 DLPC3478开发了投影仪板。
它运行在外部图形流模式下、可将数据从 FPGA 传输到 DLPC3478。

如图所示、当一个帧被传输、然后在一段时间(大约10到15秒)后下一个帧被传输时、上一个帧将从 DLPC3478投影。
此时、粒度噪声叠加在整个投影数据上。
间隔越长、噪声量就越大。
请告诉我原因。
DLPC 内部存储器是否已正确刷新?
此外、如果这种行为是芯片规格、允许的间隔时间是多少?

此致、Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    查看 DLPC3478数据表的第7.2节、最小输入帧速率为10Hz。 因此、我认为您不能等待这么长的时间来输入下一帧。 此外、控制器需要定期输入。 您是否能够在10 - 15秒内连续输入第一幅图像、直到出现下一帧? 如果是、这可能起作用吗? 或者、您是在这10 - 15秒内投影黑暗时间吗?

    谢谢、

    Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    此响应令人失望、因为我们从 e2e.ti.com/.../3148312收到一条响应 、称 Vsync 可能会延迟。
    当我连续传输帧时、除了第一个帧外没有噪声。

    此致、Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    很抱歉、有任何混淆。 我相信我们仍在努力弄清楚这是否可以得到支持。 请回答您是否能够按照该帖子中的建议尝试图像冻结命令、以提供帮助吗? 或者是否在没有映像冻结命令的情况下尝试此操作?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    我尚未尝试映像冻结命令。
    请告诉我。 是否可以执行图中所示的映像冻结命令?
    我想尝试一下。
    此致、Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    如果您能够保持 VSYNC 稳定(冻结期间无边沿)、则在技术上应该能够保留接收到的并行数据(帧 N+1)并在图像冻结关闭后显示。 但是、如果任何 VSYNC 触发、该数据将被写入帧缓冲区并丢失。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    很抱歉、我对您的回答不是很了解。
    我希望我的图时序是正确的。
    简而言之、噪声是否可以在图中消除?
    (在冻结期间、VSYNC 不被输入并且数据使能未被启用)。

    此致、Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    您是否仍然需要有关此问题的帮助?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我们尚未尝试冻结命令。
    如果我们需要更多帮助、我们将在此时再次询问。
    请关闭此主题。
    谢谢你。
    此致、Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨-圣、

    谢谢你。

    此致、

    Vivek