主题中讨论的其他器件:DLP5534-Q1、 DLP5531-Q1
您好、DLP 专家、
我们需要您在这方面的帮助、因为我们的客户在选择 DMD 之前需要更多信息。 我们 已经研究了 DLP5534-Q1、DLP5531-Q1、DLP5530-Q1的数据表、很明显、这些镜片具有相同的特性。 我们没有发现它们之间存在任何技术差异。 其中每个器 件都有自己的预期应用、例如用于透明窗口显示的 DLP5534-Q1、用于前照灯系统的 DLP5531-Q1或用于 HUD 的 DLP5530-Q1。 但是、我们需要进一步了解器件在技术上相互差异的地方。 您能给我们详细解释一下他们的技术差异吗? 提前感谢您。
此致、
Jejomar