This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、DLP 专家、
我们需要您在这方面的帮助、因为我们的客户在选择 DMD 之前需要更多信息。 我们 已经研究了 DLP5534-Q1、DLP5531-Q1、DLP5530-Q1的数据表、很明显、这些镜片具有相同的特性。 我们没有发现它们之间存在任何技术差异。 其中每个器 件都有自己的预期应用、例如用于透明窗口显示的 DLP5534-Q1、用于前照灯系统的 DLP5531-Q1或用于 HUD 的 DLP5530-Q1。 但是、我们需要进一步了解器件在技术上相互差异的地方。 您能给我们详细解释一下他们的技术差异吗? 提前感谢您。
此致、
Jejomar
您好、Jejomar、
正确的是、这三个器件之间的镜片阵列和电气接口是相同的。 但是、我们针对三种不同应用对这三种器件执行了不同的测试和鉴定。 这三种应用对所用光的波长和分布在阵列上的光功率有不同的要求。 我们支持的功率、光分布和波长记录在三个数据表的热性能部分以及建议的工作条件中。 此外、不同器件具有与目标应用相关的不同图像性能规格。 如果您能让我知道目标应用和应用要求,我很乐意帮助您确定适合哪种 DMD。
谢谢、
Jake
你好、Jake、
关于上述 DLP-553X-Q1型号之间的差异、我借此机会询问您建议使用 哪个型号来使用顺序激活的激光束(RGB)开发高亮度全彩色激光投影仪。
从 DLP5531-Q1和 DLP5534-Q1的功能图中可以看出、两者似乎都适用于1个控制光源(不可能将其用于颜色应用)、而 DLP5530-Q1模型则单独控制3个光源(RGB - LED /激光)。
正确吗?
我们计划使用功率高达10W (总 RGB 功率)的 RGB 激光源。
请告诉我正确的 DMD 选择和您推荐的电子评估。
非常感谢。
此致、
Gian Paolo
请参阅以下主题的答案。
https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/868777
此致、
杰克逊