This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:DLPLCR4500EVM

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/861210/dlplcr4500evm-dlplcr4500evm

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00254

您好!

错误是否已解决? 我们无法使用 Windows 7、我也会显示该错误。 这样、我就无法更新固件。

此致、  

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将与我们的团队进行讨论、并很快回来与您联系。

    谢谢、

    Navneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    切换到 Windows 7 Enterprise 后、我仍然无法使组件正常工作。 成功执行第2-4步后、聚焦投影将不会开始、并且不会显示校验板的投影。  

    是否有人遇到这些问题? 是否有解决方法?  

    在使用我自己的 SDK 时(进行更改)、此步骤正常工作、但在校准摄像头和投影仪时、投影仪的数量保持为5的0、而投影仪的数量一直增加到5、然后程序崩溃。

    此致、  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请多等几天。 我们很快会回来。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、此致、

    Hirak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否在您的计算机上使用 LightCrafter 4500 GUI 工具并执行以下步骤-

    1.启动 GUI -告知我们是否已连接 GUI、您可以更改显示模式。

    2.尝试固件更新步骤,您可以在 TI.com 上使用标准的 f/w 文件。请告诉我们它是否起作用。  

    如果它正常工作、我们可以转到 SDK 部件。  

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    我可以使用 GUI 连接到 EVM、甚至可以更改启动模式、并更改模式、如屏幕截图中所示。

    我使用 DLPR350PROM_v4.0.bin 文件进行固件上传、甚至使用存储的模式尝试了自己制作的.ini 文件。 一切都很好。 但是、在使用 LCr4500_3D_Scanner 应用程序 v2时、它仍然没有处理步骤4 (Kamera 校准)、因为它没有打开4500 EVM 的投影仪单元。 步骤5 (系统校准)也会发生同样的情况。 使用我自己的 SDK 版本、我能够打开投影仪、但我无法完成步骤5、原因如下所示:  

    是否可以获得更稳定的预编译 exe 文件进行扫描? 我的时间已经很短了。  

    此致、  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们随 TIDA-00254发布的 exe 确实是稳定的。  

    由于您提到过、您可以使用 GUI 执行所有步骤、我认为您的硬件连接正常。  

    您还提到了以下评论-

    "切换到 Windows 7 Enterprise 后、我仍然无法使组件正常工作。 成功执行第2-4步后、聚焦投影将不会开始、并且不会显示校验板的投影。  

    是否有人遇到这些问题? 是否有解决方法?  

    在使用我自己的 SDK 时(进行更改)、此步骤正常工作、但在校准摄像头和投影仪时、投影仪的数量保持为5的0、而投影仪的数量一直增加到5、然后程序崩溃。"

    =>在 SDK 设置中、您的摄像头配置是什么? 您可以共享 config_camera.txt 文件设置吗? 您是否使用 PointGray 或 OpenCV 摄像头类型? 我记得您正在使用不同的摄像机...  如果您选择 OpenCV (我记得您只获得640x480分辨率)、您是否解决了此问题?

    您还提到了步骤2 - 4成功、但您遇到了问题:棋盘捕捉永远不会超过5的0。 您能澄清一下吗?

    您是否有任何其他简单的 USB 网络摄像头、您可能可以尝试使用 OpenCV 摄像头类型设置。

    很抱歉、由于我们需要确定问题是来自摄像头还是摄像头接口、因此需要更多时间。

    此致、
    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev、

    这是 m config_camera.txt:

    camera_parameters_FRAME_buffer_size = 72

    ##################
    ##OpenCV 摄像机#
    ##################
    #OpenCV_CAM_parameters_exposure = 0


    ##################
    ##PointGray 摄像机#
    ##################
    PG_FLLYCAP_PARAMETERING_GAIN_DB = 18
    以下参数集的#
    #滚动快门彩色摄像机- MONO8
    #全球快门单色摄像机- RAW8
    PG_FLLYCAP_PARAMETERS_PIXEL 格式= MONO8
    PG_FLLYCAP_PARAMETERS_SHUTTER_LEXE_MS = 33
    PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_FRAME_RATE Hz = 30
    PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE 源= 2
    PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE _ENABLE = 1
    PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE 极性= 1
    以下参数的#
    #滚动快门彩色摄像头- 5.0
    # Glocal shutter Monochrome camera-0.0
    PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE_DELAY = 0.0
    PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE _DURATION = 1.0
    PG_FLLYCAP_PARAMETERS_AutoExposure = 0
    PG_FLLYCAP_PARAMETERS_FLOADS = 1.0

    但我使用 OpenCV 摄像头。 我尝试了 Microsoft LiveCam HD-5000和 Logitech Brio。

    不幸的是、我无法通过我的所有 IDS 摄像头在 OpenCV 中获得正确的分辨率。 因此、我的方法是使用网络摄像头。

    基本上、TIDA-00254 exe 不会打开用于校准摄像头的投影仪(步骤4)、也不会打开棋盘投影(步骤5)。
    使用我自己的 exe 可以执行此操作。 配置文件是相同的、我使用两个 OpenCV 设置。

    我的最大问题是。 何时从 Flir 订购新摄像机? 整个系统是否正常工作?  我项目的剩余时间非常有限、因此我想订购摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以通过更改配置文件来完成今天的步骤。 感谢您的提示! 在 OpenCV 中、所有不同摄像头的分辨率在应用中均降至640x480。 是否有在不创建完整 SDK 的情况下更改此分辨率的想法? 大多数情况下、创建 SDK 时缺少旧摄像头的驱动程序。 或者、您能否为我提供 Point Grey 摄像机的原始驱动程序?

    感谢您的帮助和问候
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我没有 SDK 版本。 我建议与 Point Grey 制造商联系、他们可能能够为您提供较早版本的 FlyCapture 2 API SDK。  

    此致、
    Sanjeev