主题中讨论的其他器件:TIDA-00254
您好!
错误是否已解决? 我们无法使用 Windows 7、我也会显示该错误。 这样、我就无法更新固件。
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
错误是否已解决? 我们无法使用 Windows 7、我也会显示该错误。 这样、我就无法更新固件。
此致、
David
您好 Sanjeev、
我可以使用 GUI 连接到 EVM、甚至可以更改启动模式、并更改模式、如屏幕截图中所示。
我使用 DLPR350PROM_v4.0.bin 文件进行固件上传、甚至使用存储的模式尝试了自己制作的.ini 文件。 一切都很好。 但是、在使用 LCr4500_3D_Scanner 应用程序 v2时、它仍然没有处理步骤4 (Kamera 校准)、因为它没有打开4500 EVM 的投影仪单元。 步骤5 (系统校准)也会发生同样的情况。 使用我自己的 SDK 版本、我能够打开投影仪、但我无法完成步骤5、原因如下所示:
是否可以获得更稳定的预编译 exe 文件进行扫描? 我的时间已经很短了。
此致、
David
David、
我们随 TIDA-00254发布的 exe 确实是稳定的。
由于您提到过、您可以使用 GUI 执行所有步骤、我认为您的硬件连接正常。
您还提到了以下评论-
"切换到 Windows 7 Enterprise 后、我仍然无法使组件正常工作。 成功执行第2-4步后、聚焦投影将不会开始、并且不会显示校验板的投影。
是否有人遇到这些问题? 是否有解决方法?
在使用我自己的 SDK 时(进行更改)、此步骤正常工作、但在校准摄像头和投影仪时、投影仪的数量保持为5的0、而投影仪的数量一直增加到5、然后程序崩溃。"
=>在 SDK 设置中、您的摄像头配置是什么? 您可以共享 config_camera.txt 文件设置吗? 您是否使用 PointGray 或 OpenCV 摄像头类型? 我记得您正在使用不同的摄像机... 如果您选择 OpenCV (我记得您只获得640x480分辨率)、您是否解决了此问题?
您还提到了步骤2 - 4成功、但您遇到了问题:棋盘捕捉永远不会超过5的0。 您能澄清一下吗?
您是否有任何其他简单的 USB 网络摄像头、您可能可以尝试使用 OpenCV 摄像头类型设置。
很抱歉、由于我们需要确定问题是来自摄像头还是摄像头接口、因此需要更多时间。
此致、
Sanjeev
您好 Sanjeev、
这是 m config_camera.txt:
camera_parameters_FRAME_buffer_size = 72
##################
##OpenCV 摄像机#
##################
#OpenCV_CAM_parameters_exposure = 0
##################
##PointGray 摄像机#
##################
PG_FLLYCAP_PARAMETERING_GAIN_DB = 18
以下参数集的#
#滚动快门彩色摄像机- MONO8
#全球快门单色摄像机- RAW8
PG_FLLYCAP_PARAMETERS_PIXEL 格式= MONO8
PG_FLLYCAP_PARAMETERS_SHUTTER_LEXE_MS = 33
PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_FRAME_RATE Hz = 30
PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE 源= 2
PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE _ENABLE = 1
PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE 极性= 1
以下参数的#
#滚动快门彩色摄像头- 5.0
# Glocal shutter Monochrome camera-0.0
PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE_DELAY = 0.0
PG_FLLYCAP_PARAMETERINS_STROBE _DURATION = 1.0
PG_FLLYCAP_PARAMETERS_AutoExposure = 0
PG_FLLYCAP_PARAMETERS_FLOADS = 1.0
但我使用 OpenCV 摄像头。 我尝试了 Microsoft LiveCam HD-5000和 Logitech Brio。
不幸的是、我无法通过我的所有 IDS 摄像头在 OpenCV 中获得正确的分辨率。 因此、我的方法是使用网络摄像头。
基本上、TIDA-00254 exe 不会打开用于校准摄像头的投影仪(步骤4)、也不会打开棋盘投影(步骤5)。
使用我自己的 exe 可以执行此操作。 配置文件是相同的、我使用两个 OpenCV 设置。
我的最大问题是。 何时从 Flir 订购新摄像机? 整个系统是否正常工作? 我项目的剩余时间非常有限、因此我想订购摄像头。