This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于我的项目而言、它是最方便的 DMD 评估板是什么?

Guru**** 1199440 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPLCR70EVM, DLPC410, DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/860517/what-it-the-most-convenient-dmd-evaluation-board-for-my-project

主题中讨论的其他器件:DLPLCRC410EVMDLPLCR70EVMDLPC410DLP7000

你好。

我已经搜索了很多有关 DMD 的信息、但我仍然有一些疑问要为我的项目选择评估板。

对于光源、DMD 和光电二极管、我希望根据光电二极管测量的磁通来调制反射在 DMD 上的光。

对于、最佳解决方案是单独且快速地控制每个微镜、可能使用 FPGA。

我的疑问:

1) 1)我不确定是否可以使用某个评估板单独控制每个微镜。 如果没有、我可以使用什么解决方案?

2) 2)我可以在该项目中使用哪种最便宜的评估板?

提前感谢您、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     C é dric、您好!

    欢迎来到 TI-E2E 论坛的 DLP 部分。

    这是一个好问题。  为了确定最佳情况、需要满足一些要求。  调制光源磁通所需的图形速率。  什么源类型(灯、LED、激光二极管、激光. )  您正在考虑电源设计?

    这些将有助于确定满足要求的 EVM。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    非相干光源、例如:石英钨卤素灯。

    我没有考虑电源...

    我想使用尽可能最好的速率。 但对于该项目的第一步、我希望使用一个廉价的评估板、即使图形速率非常低。 关键是以"直接"的方式单独控制微镜。 如果不能单独执行、则每次可能会有一行...

    谢谢你

    谢谢

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric

    后续问题是您的项目所需的 DLP 微镜阵列的大小?

    您可能需要一个 EVM 来直接访问 DMD (即不包含投影光学器件) 并提供像素精确控制

    最低成本的产品是 DLPLCR6500EVM,您可以使用 USB“ 动态加载图形” 图像数据,速度将受 USB 数据速率的限制,并且需要为全1920x1080微镜阵列加载数据。

    与成本相比、最快的产品是 DLPLCR70EVM (DLP7000 DMD)与 DLPLCRC410EVM (DLPC410控制器)的组合

    您需要编写更多软件和一些 FPGA 代码、但能够以~ 50kHz 或更快的极快更新速率使用单行微镜