你好。
我已经搜索了很多有关 DMD 的信息、但我仍然有一些疑问要为我的项目选择评估板。
对于光源、DMD 和光电二极管、我希望根据光电二极管测量的磁通来调制反射在 DMD 上的光。
对于、最佳解决方案是单独且快速地控制每个微镜、可能使用 FPGA。
我的疑问:
1) 1)我不确定是否可以使用某个评估板单独控制每个微镜。 如果没有、我可以使用什么解决方案?
2) 2)我可以在该项目中使用哪种最便宜的评估板?
提前感谢您、
C é dric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我已经搜索了很多有关 DMD 的信息、但我仍然有一些疑问要为我的项目选择评估板。
对于光源、DMD 和光电二极管、我希望根据光电二极管测量的磁通来调制反射在 DMD 上的光。
对于、最佳解决方案是单独且快速地控制每个微镜、可能使用 FPGA。
我的疑问:
1) 1)我不确定是否可以使用某个评估板单独控制每个微镜。 如果没有、我可以使用什么解决方案?
2) 2)我可以在该项目中使用哪种最便宜的评估板?
提前感谢您、
C é dric
C é dric
后续问题是您的项目所需的 DLP 微镜阵列的大小?
您可能需要一个 EVM 来直接访问 DMD (即不包含投影光学器件) 并提供像素精确控制
最低成本的产品是 DLPLCR6500EVM,您可以使用 USB“ 动态加载图形” 图像数据,速度将受 USB 数据速率的限制,并且需要为全1920x1080微镜阵列加载数据。
与成本相比、最快的产品是 DLPLCR70EVM (DLP7000 DMD)与 DLPLCRC410EVM (DLPC410控制器)的组合
您需要编写更多软件和一些 FPGA 代码、但能够以~ 50kHz 或更快的极快更新速率使用单行微镜