This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:电源序列

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLPA3005, DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/853008/dlpa3005-power-sequences

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3479、DLP4710EVM-LC

您好!

我对我们的 DLP4710/DLPC3479/DLPA3005开发有疑问。 DLPA3005信号在我们设计的电路板上看起来工作正常。 但是、电源序列看起来不正确。 我们是否可以执行以下过程?

数据表显示:

此致、

Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    在 SYSPWR 准备就绪之前、PROJ_ON 看起来可能会出现高电平毛刺脉冲、这会导致一些意外的缓慢上升电压。 PROJ_ON 电源轨上是否有其他可能导致该干扰的东西? 此外、这是否仅在您的一个电路板或多个电路板上可见?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您是否在圆圈下方说过? 如果是、我们必须改进这一点。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 PROJ_ON=OFF (低电平)、DLP4710EVM-LC 也是相同的序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    是的、我认为 PROJ_ON 上圈出的毛刺脉冲可能会无意中导致一些问题、例如在 SYSPWR 稳定之前让其他电压上升。 在 PROJ_ON 为低电平的波形中、您也会看到干扰吗?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是的、在 SYSPWR 之后、我们设计的电路板和4710EVM 都是 SUP_5P0V/SUP_2P5V=高电平、同时 PROJ_ON 为低电平。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    在 PROJ_ON 为低电平的波形中、您也会看到干扰吗? 请分享该波形吗? 如果我们无法消除干扰、我建议您查看。 也许您可以暂时在 PROJ_ON 上添加一个电容器、以查看它是否能滤除干扰、问题是否得到解决。 这可以帮助我们确定它是否是真正的原因。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    这些是 DLP4710EVM-LC 电源信号。

    放大:

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    启动图可能不正确、并且 SUP_5P0V 和 SUP_2P5V 实际上会随 SYSPWR 一起提供。 请允许我继续了解这一点、下周我将再次与您联系。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您可以在 EVM 上重现此内容。 我期待能取得良好的结果。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    我们能够在电路板上看到同样的东西。 我认为、所发生的情况是、当 SYSPWR 导轨上的电压缓慢充电(可能通过一些泄漏)至某个水平。 但是、直到 PROJ_ON 变为高电平、电源轨才会实际得到调节(当 PROJ_ON 变为高电平时、您可以在波形中看到这一点、这些电源轨会变得更高)。

    在这两种情况下、由于这些引脚上不应存在任何外部问题(除了合适的电容)、因此不应存在这种问题。 这似乎是预期的操作。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的官方评论。 我知道这个问题不会造成致命的问题。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    类似的泄漏是否可能损坏 DLPC3005? 我担心 DLP4710/DLPC3479 DLP 系统的开发质量。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uryyy、

    因此、我不希望出现任何质量问题。 我希望它在任何 DLPA3005 PMIC 器件上都能正常运行。 只要您不从外部加载此内部电源(如数据表中所示)、就不会导致任何问题(短期或长期)。 我们将在更新数据表时做一个注释、以提及实际观察到的启动行为。

    谢谢、

    Kyle