主题中讨论的其他器件:DLP4710、 DLPC3479、 、DLP4710EVM-LC
您好!
我对我们的 DLP4710/DLPC3479/DLPA3005开发有疑问。 DLPA3005信号在我们设计的电路板上看起来工作正常。 但是、电源序列看起来不正确。 我们是否可以执行以下过程?
数据表显示:
此致、
Uryyy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对我们的 DLP4710/DLPC3479/DLPA3005开发有疑问。 DLPA3005信号在我们设计的电路板上看起来工作正常。 但是、电源序列看起来不正确。 我们是否可以执行以下过程?
数据表显示:
此致、
Uryyy
您好、Uryyy、
我们能够在电路板上看到同样的东西。 我认为、所发生的情况是、当 SYSPWR 导轨上的电压缓慢充电(可能通过一些泄漏)至某个水平。 但是、直到 PROJ_ON 变为高电平、电源轨才会实际得到调节(当 PROJ_ON 变为高电平时、您可以在波形中看到这一点、这些电源轨会变得更高)。
在这两种情况下、由于这些引脚上不应存在任何外部问题(除了合适的电容)、因此不应存在这种问题。 这似乎是预期的操作。
谢谢、
Kyle