请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR70EVM 主题中讨论的其他器件: DLP7000
您好!
我们希望使用 DLPLCR70EVM 在空间上形成532nm 的高强度激光(~1W)。 该设备可以使用的激光器最大功率是多少?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望使用 DLPLCR70EVM 在空间上形成532nm 的高强度激光(~1W)。 该设备可以使用的激光器最大功率是多少?
谢谢、
您好、Shinichi-San、
您的应用是什么?、这可能有助于为您提供建议。
Fizix