This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:最大激光强度

Guru**** 1564765 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/855585/dlplcr70evm-maximum-laser-intensity

器件型号:DLPLCR70EVM
主题中讨论的其他器件: DLP7000

您好!

我们希望使用 DLPLCR70EVM 在空间上形成532nm 的高强度激光(~1W)。 该设备可以使用的激光器最大功率是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    1. 您使用的是连续激光还是脉冲激光?  如果脉冲:
      1. 重复率和脉宽是多少?  
      2. 那么、1W 是平均功率吗?  
    2. 您是否会将1W 均匀地分布在 DMD 的整个(或几乎整个)表面?  如果是、则该功率将正常。  在此波长下、功率密度受阵列温度的限制、可通过 DLP7000 DMD 数据表中的公式估算该温度。

    您的应用是什么?、这可能有助于为您提供建议。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢您的回答。 我将查看数据表。

    它是连续激光器、功率分布在整个 DMD 上。 我们将其用于量子气体实验、其中高功率激光器将用于捕获原子。

    谢谢、