请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2000 主题中讨论的其他器件: TM4C1297NCZAD、 DLP2010、 DLPC2607
大家好、团队、
我有一位客户 期待 使用 我们的 DLP2000开始 HUD 设计、在他开始 设计之前 、他有几个问题
请告知以下内容:
*有一个扩展温度 DLP2000版本,如果不是 这样,设备在诸如(-) 20或70 (C)以上的边缘工作时会发生什么情况?
*此器件能否直接在 TM4C1297NCZAD 前面进行通信(使用24位并行 I/F)?
* TI 是否为 小尺寸 PCB 设计提供了参考设计?
*如果户外应用用例、但与观看者的距离约为10厘米、并且考虑到产品使用电池、
在这种情况下、照明所需的电流是多少(或建议 的尼特数)? 如果您对 RGB LED 有一些建议?
提前感谢
此致、
Shai