This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:对 DLP2000进行重新分级的一般问题

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, TM4C1297NCZAD, DLP2010, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/779128/dlp2000-general-questions-regrads-the-dlp2000

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: TM4C1297NCZADDLP2010DLPC2607

大家好、团队、

我有一位客户 期待 使用 我们的 DLP2000开始 HUD 设计、在他开始 设计之前 、他有几个问题  

请告知以下内容:

*有一个扩展温度 DLP2000版本,如果不是 这样,设备在诸如(-) 20或70 (C)以上的边缘工作时会发生什么情况?

*此器件能否直接在 TM4C1297NCZAD 前面进行通信(使用24位并行 I/F)?

* TI 是否为  小尺寸 PCB 设计提供了参考设计?

*如果户外应用用例、但与观看者的距离约为10厘米、并且考虑到产品使用电池、

在这种情况下、照明所需的电流是多少(或建议 的尼特数)? 如果您对 RGB LED 有一些建议?

提前感谢

此致、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    您能否确认您正在谈论从头开始设计系统、还是谈论 DLP2000EVM? 要回答您的问题:

    - DLP2010仅在0至70C 的温度范围内可用
    - DLPC2607控制器需要与 DLP2000配合使用。 DLPC2607可接受来自任何提供格式正确的并行或 BT656视频源的器件的输入。 如果 TM4C1297NCZAD 能够输出并行数据、我建议创建一篇有关 TM4C1297NCZAD 的单独 E2E 帖子。 我看到一个外部外设接口(EPI)。 也许可以针对视频数据进行配置;但是、我认为这不是预期的用例。
    -您可以在 www.ti.com/.../TIDA-01473上找到我们的参考设计
    -这将需要系统级设计和权衡、以满足所需的亮度水平。 您可以联系我们的一些光学引擎制造商、了解可用的光源引擎和预期的亮度水平。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    感谢您的参与、我有一篇关于 TMc1297的单独文章。
    对该参考设计进行了升级、我看到您使用的是光学模块和带控制器的 DMD。
    您能否分享有关此模块的更多详细信息、以及有关如何为 DLP2000构建光学器件的更多技术详细信息、例如 LED 要求和机械结构/透镜。
    提前感谢

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目的是为定制 HUD 器件构建自己的光学器件。

    kr
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    与此 EVM 相关的用户指南(第3.1节)中提供了有关此系统光学引擎(由 Young Optics 设计和制造)的一些信息:
    www.ti.com/.../dlpu049c.pdf

    由于设计由 Young Optics 拥有、因此无法获得用户指南中提供的更详细的设计规格。 您需要联系他们以获取更多信息。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo