This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP®︎LightCrafter™︎Display 2000评估模块宽度 BeagleBone Black 无线

Guru**** 2561550 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/852344/dlpdlcr2000evm-dlp-lightcrafter-display-2000-evaluation-module-width-beaglebone-black-wireless

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

使用了 BeagleBone Black Wireless、并已更新为最新映像。

2. USB 用于为 DLP2000供电,5V 适配器用于为 DLP 供电。 (两者均可单独工作)

问题包括:

1.当我键入命令 i2cdetect 时,它会显示:

Debian@BeagleBone:~$ i2cdetect -r -y 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00:------------ ------------ ------
10:------------ ------------ ------------ --
20:------------ ------------ ------------ --
30:------------ ------------ ------------ --
40:------------ ------------ ------------ --
50:------ UU UU UU UU UU -------- ------
60:------------ ------------ ------------ --
70:------------ ------

根据“TI DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000 EVM 用户指南”的说明,i2c 中应包含“1b”。

(如果我可以看到 i2c 图、这是否意味着 DLP 和 BBBW 之间的通信没问题?)

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/618632相同、

感谢您的任何帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhengqi、

    通常、我们已经看到 BBBW 没有对 DLPDLCR2000EVM 的内置支持。 这意味着您需要手动将 Cape 覆盖驱动程序安装到系统中、以便它能够实际检测 EVM。 您可以在此处找到有关如何执行此操作的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/663939

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您快速回复我。

    我在该链接中看到了 Cape 覆盖文件和 EEPROM 数据。 文件扩展名为'.dump'、'.dts'。 但我不知道如何使用这些文件在 BeagleBone 上安装驱动程序、您的意思是"从头开始"? 是软件还是类似的软件? 也许这是一个愚蠢的问题、但请帮我。

    2.下面是一条命令,它说“预安装在:Debian Stretch / Buster & Ubuntu Bionic images 上”。 “预安装”是什么意思? 与我在1中提到的一样。

    sudo apt update ; sudo apt install bb-cape-overlays

    非常感谢、

    周正琪



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现我没有空间安装 Mplar2。

    当我使用命令'root@BeagleBone:~# df -h'时、显示了该命令

          文件系统大小已使用的可用空间利用率%已安装
    udev           215m    0 215m  0%/dev
    tmpfs           49M 6.7M  42M 14%/run
    /dev/mmcblk0p1 3.4G 3.2G 5.1M 100%/
    tmpfs          242M    0 242M  0%/dev/shm
    tmpfs          5.0M    0 5.0M  0%/run/lock
    tmpfs          242M    0 242M  0%/sys/fs/cgroup
    tmpfs           49M 4.0K  49M  1%/run/user/1000
    tmpfs           49M    0  49M  0%/run/user/0

    很明显、mmcblk0p1已满、但我该怎么办?

    谢谢!