请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4500NIR 主题中讨论的其他器件:DLPLCR4500EVM、 DLP4500、
大家好、我想问、如果我只需要使用该程序来驱动单个 DMD 芯片、我需要购买 DLPLCR4500EVM 模块、然后将其分解、 或者购买 DLP4500NIRAFQD 芯片及其驱动器芯片 DLPC350ZFF、我的考虑因素是 DLPLCR4500EVM 模块添加投影器件、我不会使用它、 但是、如果我只购买一个 DLP4500NIRAFQD 芯片和一个驱动器芯片 DLPC350ZFF、那么在驾驶方面会有困难、所以我想征求意见、谢谢。