This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DMD 问题

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLP4500, DLP4500NIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1172634/dlp4500nir-dmd-problem

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件:DLPLCR4500EVMDLP4500

大家好、我想问、如果我只需要使用该程序来驱动单个 DMD 芯片、我需要购买 DLPLCR4500EVM 模块、然后将其分解、 或者购买 DLP4500NIRAFQD 芯片及其驱动器芯片 DLPC350ZFF、我的考虑因素是 DLPLCR4500EVM 模块添加投影器件、我不会使用它、 但是、如果我只购买一个 DLP4500NIRAFQD 芯片和一个驱动器芯片 DLPC350ZFF、那么在驾驶方面会有困难、所以我想征求意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    您可以使用 DLP4500 EVM 中的电子器件来驱动 DLP4500NIRAFQD DMD。 挑战在于 DLP4500 EVM 使用 DLP4500AFQE DMD。 这两种封装不同、您必须为 DLP4500NIRAFQD DMD 设计柔性电缆以及安装硬件。  

    另一种选择是联系光学引擎制造商、并联系他们以获取 DLP4500NIR 引擎以及包括柔性电缆在内的驱动电子产品。 您可以在光学模块制造商"工具的 ln "Light Control"选项卡上找到相关信息。

    DLP-OMM-SEARCH 光学模块|德州仪器 TI.com

    此致、

    Vivek