主题中讨论的其他器件:TMS320DM365、
亲爱的工程师,我有一个问题要问你。我有 DLPC300和 DLP3000芯片以及一块成品板。现在我的板上有FPGA,MSP430,DLPC300和一块ST公司的ARM (__LW_AT__M4),但板上没有TMS320DM365。
我想实现多位深度和多颜色模式序列。我看过TI官方提供的操作方法是使用DLP LightCrafter GUI通过USB下载到TMS320DM365,然后通过TMS320DM365解析到DLPC300芯片。因为我的电路板上没有芯片TMS320DM365,我想知道我是否可以使用FPGA,msp430和我的ARM(M4内核)来完成多位深度和多颜色图案序列。
第二点:或者你能提供FPGA和TMS320DM365的源代码吗?我会看看是否可以自己修改,因为我只找到了芯片MSP430的源代码,但没有找到FPGA和TMS320DM365的源代码。因为我使用不同的FPGA,所以我不能使用贵公司提供的。rbf文件,该文件需要从新的开始开发。
我碰巧在互联网上找到一些关于多位深度和多色模式序列的信息(链接:创建用于 DLPLightCrafter 套件的多位深和多色图案序列(__LW_AT__修订版 A)(__LW_AT__ti.com.cn)),第3.2章说可以在没有 DM365的情况下执行多位深度和多色模式序列,使用 lua文件,但我不明白如何使用文件中写入的大量十六进制数据。我找不到任何相关文件,所以我寻求你的帮助。