This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC300:DLPC300使用多位深度和多色图形序列

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175323/dlpc300-the-dlpc300-uses-multiple-bit-depth-and-multiple-color-pattern-sequences

器件型号:DLPC300
主题中讨论的其他器件:TMS320DM365

亲爱的工程师,我有一个问题要问你。我有 DLPC300和 DLP3000芯片以及一块成品板。现在我的板上有FPGA,MSP430,DLPC300和一块ST公司的ARM (__LW_AT__M4),但板上没有TMS320DM365。

我想实现多位深度和多颜色模式序列。我看过TI官方提供的操作方法是使用DLP LightCrafter GUI通过USB下载到TMS320DM365,然后通过TMS320DM365解析到DLPC300芯片。因为我的电路板上没有芯片TMS320DM365,我想知道我是否可以使用FPGA,msp430和我的ARM(M4内核)来完成多位深度和多颜色图案序列。

第二点:或者你能提供FPGA和TMS320DM365的源代码吗?我会看看是否可以自己修改,因为我只找到了芯片MSP430的源代码,但没有找到FPGA和TMS320DM365的源代码。因为我使用不同的FPGA,所以我不能使用贵公司提供的。rbf文件,该文件需要从新的开始开发。

我碰巧在互联网上找到一些关于多位深度和多色模式序列的信息(链接:创建用于 DLPRegisteredLightCrafter 套件的多位深和多色图案序列(__LW_AT__修订版 A)(__LW_AT__ti.com.cn)),第3.2章说可以在没有 DM365的情况下执行多位深度和多色模式序列,使用 lua文件,但我不明白如何使用文件中写入的大量十六进制数据。我找不到任何相关文件,所以我寻求你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、我有一个问题要问您。 我有 DLPC300和 DLP3000芯片以及一块成品板。 现在、我的电路板上有 FPGA、MSP430、DLPC300和 ST ARM (M4)、但电路板上没有 TMS320DM365。

    我想实现多位深度和多色模式序列。 我已经看到了 TI 官方提供的操作方法、它使用 DLP LightCrafter GUI 通过 USB 下载到 TMS320DM365、然后通过 TMS320DM365解析到 DLPC300芯片。 由于我的电路板上没有一块芯片、即 TMS320DM365、我想知道我是否可以使用 FPGA、MSP430和我的 ARM (M4内核)来完成多位深度和多色图形序列。

    第二点:还是可以为 FPGA 和 TMS320DM365提供源代码? 我将看到我是否可以自己修改它、因为我只找到了芯片 MSP430的源代码、而没有找到 FPGA 和 TMS320DM365的源代码。 因为我使用不同的 FPGA、所以我无法使用贵公司提供的.RBF 文件、该文件需要从头开始开发。

    我偶然在互联网上找到了一些有关多位深度和多色图形序列的信息(链接:  为 DLPRegisteredLi (修订版 A)创建多位深度和多色模式序列,第3.2章规定,使用.lua 文件可以在没有 DM365的情况下执行多位深度和多色模式序列,但我不了解如何使用写入文件的大量十六进制数据。 我找不到任何相关文档、因此我需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzhen、您好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    这似乎是以下内容的重复帖子:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175559/dlpc300-dlpc300-the-dlpc300-uses-multiple-bit-depth-and-multiple-color-pattern-sequences

    因此,我要结束这一职务,把我们的努力巩固到另一个方面。 如果这是错误、请回复此帖子以重新打开对话。 否则、我们将在另一个帖子上为您提供支持。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin Snyder、

    是的、这是您的链接的副本、因为我第一次以中文发布时、我将其更改为英文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、