尊敬的所有人:
我们知道、"最大功率还取决于校准例程的优化程度以及刷写到系统中的校准数据。 "
我想知道如何优化校准例程以及刷写到系统中的校准数据?
图片中的参数:( 功率 为3W(电流:0.25A 电压:12V))
LDC 索引=0;
红色:35173;
绿色:50284;
蓝色:38829;
电流限制:59000;
谢谢、
王先生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们知道、"最大功率还取决于校准例程的优化程度以及刷写到系统中的校准数据。 "
我想知道如何优化校准例程以及刷写到系统中的校准数据?
图片中的参数:( 功率 为3W(电流:0.25A 电压:12V))
LDC 索引=0;
红色:35173;
绿色:50284;
蓝色:38829;
电流限制:59000;
谢谢、
王先生
尊敬的所有人:
本文档包含我们使用软件选择的文件的记录。
e2e.ti.com/.../_8765F64E0990E962_.pdf
谢谢、
王先生
您好、王先生、
很抱歉、由于美国感恩节假期延迟回复。
如果您直接从 TI 购买了 DLP3030Q1EVM、则应该已经对其进行了校准、并且基本演示和分析不需要进一步的操作或优化。
如果您希望重新校准和优化系统、这将需要更多的时间和资源。 请参阅以下有关 TI 校准过程的指南。
e2e.ti.com/.../3730.DLPU066_5F00_Calibration_5F00_User_5F00_Guide_5F00_March2018-_2800_3_2900_.pdf
如果光电二极管电缆断开连接、则会在控制 LED 的过程中破坏光反馈回路、并使系统比预期的更进一步、因为光电二极管信号没有反馈。 如果不对硬件进行一些修改、这不应是系统的正常运行条件。 您可以在本文档中阅读有关 LED 驱动器控制和反馈的更多信息、其中包括光电二极管。
e2e.ti.com/.../dlpa084-led-driver-app-note.pdf
CA210是一款仅在校准例程期间使用的颜色分析仪、在 EVM 正常运行期间不使用、但它不再可用、但您可以购买较新型号的 CA410。 校准过程需要 CA410等彩色分析仪。
警告消息是因为您更新了不必要的配置文件。 基本上、EVM 是使用特定的配置文件进行校准的、但您现在已经上传了不同于原始配置文件的其他配置文件。 您仍然可以操作 EVM、但正如错误所示、它可能会影响某些显示。
您从何处获取编程到 EVM 的配置和校准文件?
谢谢、
陈亚历克斯