This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030Q1EVM:DLP3030Q1EVM

Guru**** 2580575 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1174251/dlp3030q1evm-dlp3030q1evm

器件型号:DLP3030Q1EVM

尊敬的所有人:

我们知道、"最大功率还取决于校准例程的优化程度以及刷写到系统中的校准数据。 "

我想知道如何优化校准例程以及刷写到系统中的校准数据?

图片中的参数:( 功率 为3W(电流:0.25A  电压:12V))

LDC 索引=0;

红色:35173;

绿色:50284;

蓝色:38829;

电流限制:59000;

谢谢、

王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

        当我使用以下步骤设置最大亮度并在背光输入字段中输入65535并按设置时、功率为3W(电流:0.25A 电压:12V)。

      )传感器(光电二极管)断开连接、电流最高可达20.4W(电流:1.7A 电压:12V、我想知道原因。

    我想知道如何调节它、以便 连接的传感器(光电二极管)也可以达到该功率20.4W(电流:1.7A  电压:12V

    谢谢、

    王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    本文档包含我们使用软件选择的文件的记录。

    e2e.ti.com/.../_8765F64E0990E962_.pdf

    谢谢、

    王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道在编写程序的过程中需要使用彩色分析仪 CA-210、但我们目前没有该器件。 它会带来什么影响? 它会影响亮度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    感谢您提供有关您的查询的所有信息和详细说明。 我们的团队将调查该问题、并在下周中旬之前回复您。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我收到了警告。

    "

    加载的配置文件不是创建校准文件期间使用的文件。
    预期的闪存构建标识符:0xB01111DF
    使用不正确的配置文件可能会导致非线性调光和错误的白点。

    "

    此警告是否会导致严重后果? 如果是、我应该如何修改它?

     

    谢谢、

    王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生

    感谢您分享更多信息。 我们下周初再见。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    很抱歉、由于美国感恩节假期延迟回复。  

    如果您直接从 TI 购买了 DLP3030Q1EVM、则应该已经对其进行了校准、并且基本演示和分析不需要进一步的操作或优化。

    如果您希望重新校准和优化系统、这将需要更多的时间和资源。 请参阅以下有关 TI 校准过程的指南。  

    e2e.ti.com/.../3730.DLPU066_5F00_Calibration_5F00_User_5F00_Guide_5F00_March2018-_2800_3_2900_.pdf

    如果光电二极管电缆断开连接、则会在控制 LED 的过程中破坏光反馈回路、并使系统比预期的更进一步、因为光电二极管信号没有反馈。 如果不对硬件进行一些修改、这不应是系统的正常运行条件。 您可以在本文档中阅读有关 LED 驱动器控制和反馈的更多信息、其中包括光电二极管。

    e2e.ti.com/.../dlpa084-led-driver-app-note.pdf

    CA210是一款仅在校准例程期间使用的颜色分析仪、在 EVM 正常运行期间不使用、但它不再可用、但您可以购买较新型号的 CA410。 校准过程需要 CA410等彩色分析仪。

    警告消息是因为您更新了不必要的配置文件。 基本上、EVM 是使用特定的配置文件进行校准的、但您现在已经上传了不同于原始配置文件的其他配置文件。 您仍然可以操作 EVM、但正如错误所示、它可能会影响某些显示。  

    您从何处获取编程到 EVM 的配置和校准文件?  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Alex Chan,

         我们从  www.ti.com/mysecuresoftware 下载编程到我的 EVM 上的配置和校准文件。

    谢谢、

    王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Alex Chan,

         好的、我们的 PGU 可能需要重新校正 LED 放置。

    谢谢、

    王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    请告诉我们 LED 放置是否解决了该问题。

    好的、

    奥斯汀