This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:咨询有关 FPD-link I 视频输入分辨率和4K UHD 数据顺序的信息

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1169903/dlpc7540evm-consulting-about-fpd-link-i-video-input-resolution-and-data-order-for-4k-uhd

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP471TEEVMDLPC7540

尊敬的团队:

我正在考虑 使用 DLPC7540EVM + DLP471TEEVM 构建4K UHD 演示系统、仅使用 FPD-link I 视频输入。(由于某些原因、视频输入仅在 LVDS 中可用)

正如 DLPC7540数据表的“7.3.1输入源”一章所述,“某些标准垂直速率的分辨率(例如60Hz)可能不适用于所有接口”。 是否可以通过 FPD-LINK I 支持4K@30Hz 输入? 我进行了数学计算、看起来有点困难。 那么、您已经厌倦了4K 以下最高分辨率和最大时钟频率(330MHz)是什么?

另一个问题是、利用双 FPD-Link I 端口时的数据顺序是什么? FPD 配置[操作码:31h|目标:4]字节1数据接口模式,如 DLPC7540程序员指南中所示(2 =双端口 FPD (AB)如果 Porta 携带偶数数据,PortB 携带奇数数据,则=双端口 FPD (AB)如果 Porta 携带奇数数据,PortB 携带偶数数据),介绍了双端口配置。但是, 我不确定偶数和奇数数据的含义。 这是否意味着同一行中的偶数/奇数或同列中的偶数/奇数行? 我应该向双端口输入哪种类型的数据顺序? 您是否有任何有关数据顺序或任何相关信息的参考?

 

谢谢你。

此致、

谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    input sourceFPD configuration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    感谢您的提问、我们目前正在 E2E 上进行一些重组。 请给我们一些时间来完成此操作。

    谢谢、

    Aaron B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的回复,请查看我提出的第一个问题的相关内容:

    那么 、您厌倦了4K 以下的最高刷新率(非分辨率)和最大时钟频率(330MHz)是多少?

     

    期待您的回复。

    此致、

    谢尔南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shernan、

    在您所述的条件下(4K 分辨率、使用330MHz FPD-link)、30Hz 的刷新率在理论上可行、但60Hz 不应适用。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    您的回复。

    我重新计算了、是的、 您是对的。 FPD-LINK I 应在4K@30Hz 下工作。

    以及 FPD-Link I 双端口数据输出布置如何、我是否理解正确? 请检查我绘制的附件图。

    谢谢你。

    此致、

    谢尔曼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是像素排列图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    是的、是的。  

    很抱歉有点令人困惑、但它是一个像素格式的帧。

    我正在尝试弄清向双端口输入像素的顺序。(而不是像素内的 RGB 数据顺序)

    此致、

    谢尔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的布置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔曼、

    您是否需要有关此主题的进一步帮助?  我现在将关闭它、但如果需要、请在此处回复、它将重新打开该线程。

    Fizix