主题中讨论的其他器件:DLP471TEEVM、 DLPC7540
尊敬的团队:
我正在考虑 使用 DLPC7540EVM + DLP471TEEVM 构建4K UHD 演示系统、仅使用 FPD-link I 视频输入。(由于某些原因、视频输入仅在 LVDS 中可用)
正如 DLPC7540数据表的“7.3.1输入源”一章所述,“某些标准垂直速率的分辨率(例如60Hz)可能不适用于所有接口”。 是否可以通过 FPD-LINK I 支持4K@30Hz 输入? 我进行了数学计算、看起来有点困难。 那么、您已经厌倦了4K 以下最高分辨率和最大时钟频率(330MHz)是什么?
另一个问题是、利用双 FPD-Link I 端口时的数据顺序是什么? FPD 配置[操作码:31h|目标:4]字节1数据接口模式,如 DLPC7540程序员指南中所示(2 =双端口 FPD (AB)如果 Porta 携带偶数数据,PortB 携带奇数数据,则=双端口 FPD (AB)如果 Porta 携带奇数数据,PortB 携带偶数数据),介绍了双端口配置。但是, 我不确定偶数和奇数数据的含义。 这是否意味着同一行中的偶数/奇数或同列中的偶数/奇数行? 我应该向双端口输入哪种类型的数据顺序? 您是否有任何有关数据顺序或任何相关信息的参考?
谢谢你。
此致、
谢尔曼