主题中讨论的其他器件: DLPC4422、 DLPDLCR660TEVM、 DLPLCRDC4422EVM
大家好、TI 团队!
如何正确显示2716x1528的 DMD 原生分辨率?
我问中国的团队、他们回答是的。
Vby1输入信号仅支持两种分辨率。
2.如果是3840x2160输入信号、则在 UHD 上设置 XPR。
3.如果是2712x1528输入信号,请将 XPR 设置为关2WAY。
然后、根据 DLP660te _ Vx1 _ Input _ Video _ Timing 的要求、我在引导后向 FPGA 输入2712x1528信号、然后将 XPR 设置为关闭2WAY、但此时 DMD 屏幕将闪烁或不显示任何内容、然后进入 SOLIDFILD 模式。
我要问的是、
1.我的操作步骤是否正确?
2.我们发现两个前端电路板供应商、其输入分辨率为3840x2160、在 UHD 上设置 XPR 可以正常显示。 但是、如果在2712x1528处输入信号并且设置了 XPR OFF 2WAY、则无法正确显示该信号。 不同的 Video_timings 参数已经过测试和修改、但仍然无法正确显示。 有什么好的建议吗?
3.为什么 DLP 进入了 SOLIDFILD 模式?
4.我检查了串行端口打印信息。 在 UHD 模式下的 XPR 中、将显示以下数据:
事件:在通道上检测到源稳定
ALC:15 4705 SD_STALD
数据路径:过渡到 ATTEMPCOMPLETE
ALC:16 336 FR_DIGITAL_COMPLETE
ALC:16 7234 AC_MODE_LOCKED
在 XPR 关闭 UHD 模式下、显示以下数据:
事件:在通道上检测到源稳定
ALC:21 4691 SD_STALD
ALC:21 8105 FR_DIGITAL_LOCK
ALC:21 12587 AC_DIGITAL_FRAME
ALC:21 12587 AC_DIGITAL_FRAME
ALC:33 257 FR_DIGITAL_FAIL
ALC:33 4414 AC_RESTON_ALARGANGATGALE
ALC:33 8945 AL_CHANNEL 复位
ALC:34 2038 FR_DIGITAL_measure
ALC:34 6493 AC_DIGITAL_FRAME
ALC:34 10796 AL_MODE_DETECT
ALC:35 257 SD_不稳定
请您解释一下这个错误吗?
5.我们还可以访问相关的类似问题,如 e2e.ti.com/.../dlplcrdc4422evm-pattern-programming。 但这无法解决我的问题、因为文章中只说他们通过调整频率来解决4K 显示屏、然后说可以成功投影2.7K 图形并在 FPGA 控制页面中手动关闭 XPR、 但未解释如何解决2.7分辨率显示问题。
我非常感谢 TI 团队帮助我解决这个问题。