This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP660TE:如何正确显示 DMD 原生分辨率2716x1528

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175412/dlp660te-how-to-display-dmd-native-resolution-of-2716x1528-correctly

器件型号:DLP660TE
主题中讨论的其他器件: DLPC4422DLPDLCR660TEVMDLPLCRDC4422EVM

大家好、TI 团队!
如何正确显示2716x1528的 DMD 原生分辨率?
我问中国的团队、他们回答是的。
Vby1输入信号仅支持两种分辨率。
2.如果是3840x2160输入信号、则在 UHD 上设置 XPR。
3.如果是2712x1528输入信号,请将 XPR 设置为关2WAY。
然后、根据 DLP660te _ Vx1 _ Input _ Video _ Timing 的要求、我在引导后向 FPGA 输入2712x1528信号、然后将 XPR 设置为关闭2WAY、但此时 DMD 屏幕将闪烁或不显示任何内容、然后进入 SOLIDFILD 模式。

我要问的是、
1.我的操作步骤是否正确?

2.我们发现两个前端电路板供应商、其输入分辨率为3840x2160、在 UHD 上设置 XPR 可以正常显示。 但是、如果在2712x1528处输入信号并且设置了 XPR OFF 2WAY、则无法正确显示该信号。 不同的 Video_timings 参数已经过测试和修改、但仍然无法正确显示。 有什么好的建议吗?

3.为什么 DLP 进入了 SOLIDFILD 模式?

4.我检查了串行端口打印信息。 在 UHD 模式下的 XPR 中、将显示以下数据:
事件:在通道上检测到源稳定
ALC:15 4705 SD_STALD
数据路径:过渡到 ATTEMPCOMPLETE
ALC:16 336 FR_DIGITAL_COMPLETE
ALC:16 7234 AC_MODE_LOCKED
在 XPR 关闭 UHD 模式下、显示以下数据:
事件:在通道上检测到源稳定
ALC:21 4691 SD_STALD
ALC:21 8105 FR_DIGITAL_LOCK
ALC:21 12587 AC_DIGITAL_FRAME
ALC:21 12587 AC_DIGITAL_FRAME
ALC:33 257 FR_DIGITAL_FAIL
ALC:33 4414 AC_RESTON_ALARGANGATGALE
ALC:33 8945 AL_CHANNEL 复位
ALC:34 2038 FR_DIGITAL_measure
ALC:34 6493 AC_DIGITAL_FRAME
ALC:34 10796 AL_MODE_DETECT
ALC:35 257 SD_不稳定
请您解释一下这个错误吗?

5.我们还可以访问相关的类似问题,如 e2e.ti.com/.../dlplcrdc4422evm-pattern-programming。 但这无法解决我的问题、因为文章中只说他们通过调整频率来解决4K 显示屏、然后说可以成功投影2.7K 图形并在 FPGA 控制页面中手动关闭 XPR、 但未解释如何解决2.7分辨率显示问题。

我非常感谢 TI 团队帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye、

    要进行确认、您有基准输入时序表吗?

    您所说的过程是正确的、但输入时序似乎已关闭。 遗憾的是、DLPC442x 设计中的 FPGA 不会自动锁定。

    应在"FPGA Control"页面上更改 XPR 特性。 您还可以使用"Autolock"页面来显示计时状态。

    希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    我有基准输入时序表。
    为什么输入时序关闭?

    我们希望观看演示。 请帮助我们测试2712x1528输入信号吗?
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye、

    2712x1528输入的演示与功能 3840x2160输入的演示相同。 在 这种情况下、我认为这不会有帮助。 如果您对系统的设置方式感到困惑、请参阅 此处的 EVM 用户指南

    我们希望您能帮助我们更好地了解您的设置和当前问题、以下是我们需要做的一些事情:

    • 参考您使用和考虑的前端、我们不确定这些前端芯片是否可以处理这种非常规分辨率、尽管可以支持 UHD
    • 在 GUI 上配置更改时所执行步骤的图像、以及在执行此操作时使用的时序
    • 您正在使用的软件版本

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 这是答复。

    • 芯片支持2712*1528分辨率的向下兼容性。
    • 我们使用 HDMI 信号传输计算机图像。 所有2712*1528 计时均已通过测试。  
    • FPGA 使用  XPR_FPGA_2WAY_UHD_A5_v356。
    • DLP  使用  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Junfa Ye、

    请告知您将用作前端的芯片、目前我将按照我们之前测试的方式对此进行测试。

    遗憾的是、这意味着我无法准确地重新创建它。

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们的芯片模型是 MST6190和 MST9U13Q1。
    期待您的好消息、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye、

    您是否有与您订购的解决方案的链接、或者您是否正在使用这些芯片构建? 您通常需要与前端制造商合作、以确保您尝试实施的设置可以通过其芯片发送。

    按照前面所述的测试步骤操作后、我能够在 DMD 上获得图像。 我使用了建议视频时序的第8行- 2712x1528@60。  

    我强烈建议您(1)通读"软件编程指南"以对 ASIC 进行闪存编程、然后(2)遵循" UHD FPGA 编程指南"以刷写 FPGA。 开箱即用的情况不应如此、但 FPGA 可能有所不同、重新编程 FPGA 会将 FPGA 固定为0.66 DMD、而不是0.47 DMD。

    请注意、如果可以在3840x2160上显示输入、则只需更改输入并在 DLPC4422 GUI 的"FPGA Control"选项卡上设置"XPR off 2WAY"。

    希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、
    我很高兴看到2712x1528有一个图像。 我已经阅读了"软件编程人员指南"和" UHD FPGA 编程指南"、并确认有正确的程序。 我认为4422或前端电路板的配置可能不是很好。

    我们正在与正在调试软件的前端制造商合作。 目前、4422和前端电路板之间没有通信、并且源开关操作基于 GUI。

    我仍然想知道4422的操作步骤、
    我当前的步骤如下:打开电源并启动后、我看到4422将进入启动模式、在启动画面消失后、4422将进入外部 XPR 开启 UHD 模式、然后开始检测源信号。 此时、如果:
    1.输入3840x2160 VB1信号,并显示图像;
    2.输入2712x15280 VB1信号、图片闪烁、然后进入 SOLIDFILD、然后将"XPR OFF 2WAY"置位、图片闪烁一段时间或不直接显示图像。
    如果 VB1信号未输入、它也将进入 SOLIDFILD。

    您能详细解释一下您的操作步骤吗?

    此外、是否可能是源检测问题? 以下是源检测的说明。 目前、我仅启用 AUTOLOCK 配置。 如果我同时禁用了这两个引路、我需要通过 I2C 更新源配置的内容是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye、

    当 FPGA 未接收到有效时序(非常敏感)时、投影模式(请参阅"显示"选项卡)将默认为"显示"。 如果您担心4422配置-请随意重新刷新 ASIC 或 FPGA、如我的测试中所示、我使用了 TI.com 上当前提供的内容。

    您的前端芯片的生产商应该能够为我们提供的和您提到过的时间安排提供一个工作配置。 他们可能有一个测试模块。

    您是否正在使用我们提供的 EVM - DLPLCRDC4422EVM 和 DLPDLCR660TEVM?

    为了使2712x1528正常工作、我在 TI.com 上提供的2个上述 EVM 上执行了以下步骤:

    1. 安装 DLPC4422 GUI
    2. 下载 DLP660TE 固件
    3. 连接电缆;USB、电源和 DMD 可触发器
    4. 在 GUI 的"闪存加载程序"上复位总线、直到被一个地址识别
    5. 按照"软件"编程人员指南对 ASIC 闪存进行编程
    6. 按照"UHD FPGA 编程指南"对 FPGA 进行编程
    7. 使用 SW1打开 DMD 电源-随后应显示启动界面
    8. 关闭 DMD 和输入 UHD 时序
    9. 打开 DMD -显示测试图形发生器输入、"显示"选项卡使用"外部"投影模式
    10. 执行"Get"后自动锁定计时更新、密切反映我对输入的期望
    11. 关闭 DMD 并将输入更改为2712x1528、并设置"XPR off 2WAY"-只需单击"Set"(设置)
    12. 打开 DMD -显示测试图形发生器输入、"显示"选项卡使用"外部"投影模式
    13. 执行"Get"后自动锁定计时更新、密切反映我对输入的期望

    最可能的问题是、在这种情况下、您的输入不正确、因为2712x1528 不是典型的输入设置。 请注意、不需要设置自动锁定。

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我将根据您的步骤进行测试。 请问如何关闭和打开 DMD?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye、

    请参阅#7-"使用 SW1为 DMD 加电"(开关#1)。 EVM 用户指南中也提到了这一点。

    祝您好运!

    最棒的

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、
    我使用了 DMD 开/关、但我发现此操作似乎对开关模式没有影响。
    我禁用"autolock config"并更新了闪存、发现无法切换到外部模式。 因此、我必须恢复闪存的使用。
    我认为这种不显示可能是由输入信号引起的、我将继续进行调试。
    最后、非常感谢您的支持!