This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:在 DLPC3478中、pattern_ready 信号不会从低电平恢复为高电平

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1178816/dlpc3478-pattern_ready-signal-is-not-going-back-from-low-to-high-in-dlpc3478

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC

您好、Mayank、

关于此主题、
DLPC3478也会出现类似的症状。


[现象]

它们使用的是触发模式、如果它们继续显示图形、它们有时会看到图形停止显示、图形就绪信号仍然为低电平(高电平有效)并且不会变为高电平的问题。

如果它们显示最后一个图形、则 pattern_ready 变为低电平并保持低电平。

内部图形状态也为0 (未就绪)。 如果它们发送内部图形控制或外部触发信号、则现象不会改变。

[条件]

运行模式:内部图形流模式

内部图形控制:从无限重复开始

我们注意到我们的器件存在此问题。
我能够确认可以使用"DLP3010EVM-LC"复制它。

固件版本为8.0.0
与最新的8.0.1相同。

请原谅我
(1)您如何在该主题中解决它?


(2)如果采取反措施是通过更新固件,则也反映在 DLPC3478中
请将更正后的固件发送给我

自2月以来,我们已对这一问题进行了很长时间的调查。
这一问题应在本月底前解决。

请帮帮我。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ta-San、  

    请确认、在对 EVM 进行下电上电后、您可以再次启动图形显示。 如果是这种情况、那么我们已经修复了一个已知问题、并且当前正在验证新固件。  

    请亲自与我联系、我将帮助您解决您的问题。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    感谢您的快速回复。

    我给您发送了一封个人邮件。
    您是否收到了该信息以进行确认?
    我期待你的答复。

    此致、