This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:使用图形序列模式最多可以按顺序投影多少个图形?

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176788/dlp4500-how-many-patterns-at-most-could-be-projected-in-sequence-using-pattern-sequence-mode

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350

大家好、DLP4500团队、

我使用 DLP4500EVM 来投影图形序列。 我知道内部闪存最多可以存储64个24位映像。 现在、我可以使用图形序列[可变曝光]模式和内部闪存源成功投影1536 (64*24) 1位图像序列。 但是、当我增加图形数量(例如2000)时、GUI 就会崩溃。 具体而言、当我加载.ini 文件(1536个模式)并单击"结束"时、可以成功验证序列并很好地投影图形;但如果我将.ini 文件修改为2000个模式、则在单击"结束"时、GUI 会立即崩溃。 然后、我将图形源更改为视频端口、相同的问题。  

因此、我想知道我是否可以在.ini 文件中设置更多的序列、而不会使用视频端口源在模式序列模式下崩溃。 如果我需要投影多达10000个图形,我是否仍能在图形序列模式下进行投影? 如果没有,我现在唯一的选择是使用视频模式? 如果使用视频模式,如何将视频帧与外部 DAQ 同步?

此致、

沙毒素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,沙毒素,

    感谢您访问 E2E 论坛。

    请给我们一些时间来研究这个问题。  

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,沙毒素,

    在 DLP4500 EVM 用户指南中、您是否像这样将映像存储在闪存中?

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 我们可以通过这种方式从1536个1位 bmp 映像创建最多64个24位映像。 我们了解64是最大闪存容量。 但关键是、我们希望投影高达10000个1位的图像。 因此、我们也许可以在图形序列模式中使用视频端口而不是闪存源来实现大量图形的投影。 但遗憾的是、当我们使用更多模式修改.ini 文件时、无法发送序列、并且 GUI 会立即崩溃。 我们想知道如何解决这个问题吗? 或者、我们还可以使用哪些方法来实现大规模(如10000)图形生成? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,沙毒素,

    明白我将进一步感谢您的耐心。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,沙毒素,

    EVM 具有 DLPC350控制器、该控制器具有32 MB 闪存。 此32 MB 闪存用于固件和映像、限值为64 24位映像、因此如果您超出限值、可能会出现您所看到的问题。 遗憾的是、32 MB 的闪存大小固定为两个128 MB 的存储器芯片。

    如果您不想使用闪存存储器、可以使用任何方法来仅使用外部接口。 在无需使用闪存的情况下、操作模式非常灵活。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。