主题中讨论的其他器件: DLPC350
大家好、DLP4500团队、
我使用 DLP4500EVM 来投影图形序列。 我知道内部闪存最多可以存储64个24位映像。 现在、我可以使用图形序列[可变曝光]模式和内部闪存源成功投影1536 (64*24) 1位图像序列。 但是、当我增加图形数量(例如2000)时、GUI 就会崩溃。 具体而言、当我加载.ini 文件(1536个模式)并单击"结束"时、可以成功验证序列并很好地投影图形;但如果我将.ini 文件修改为2000个模式、则在单击"结束"时、GUI 会立即崩溃。 然后、我将图形源更改为视频端口、相同的问题。
因此、我想知道我是否可以在.ini 文件中设置更多的序列、而不会使用视频端口源在模式序列模式下崩溃。 如果我需要投影多达10000个图形,我是否仍能在图形序列模式下进行投影? 如果没有,我现在唯一的选择是使用视频模式? 如果使用视频模式,如何将视频帧与外部 DAQ 同步?
此致、
沙毒素