主题中讨论的其他器件: DLPC350
大家好、我在使用 DLP4500的图形序列模式时遇到了一个问题。
我打算使用 图形序列模式(可变曝光)显示128幅24位宽的图像。 图像是从视频端口馈送的、因此我认为它们不会占用板载闪存中的任何空间。 但是、对于通道配置(.ini 文件)、手册建议默认的最大映像数[default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLSE] 应介于0到 63之间、即系统仅接受64个映像。
我想知道是否有方法通过调整电路板配置的某些部分来增加这个数字的限制。 如果不是、我还想知道是否有另一种实际的方法来实现如此大量的图像。 我们正在进行一组顺序测量、因此我们不希望将图像分为2组或3组、而是将其视为完整的测量组。
谢谢、此致、
Hank