This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:有关序列模式中的最大图形数量的问题

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177470/dlp4500-question-regarding-maximum-number-of-patterns-in-sequence-mode

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件: DLPC350

大家好、我在使用 DLP4500的图形序列模式时遇到了一个问题。

我打算使用 图形序列模式(可变曝光)显示128幅24位宽的图像。 图像是从视频端口馈送的、因此我认为它们不会占用板载闪存中的任何空间。 但是、对于通道配置(.ini 文件)、手册建议默认的最大映像数[default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLSE] 应介于0到 63之间、即系统仅接受64个映像。

我想知道是否有方法通过调整电路板配置的某些部分来增加这个数字的限制。 如果不是、我还想知道是否有另一种实际的方法来实现如此大量的图像。 我们正在进行一组顺序测量、因此我们不希望将图像分为2组或3组、而是将其视为完整的测量组。

谢谢、此致、  

Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    感谢您向 e2e 论坛提出您的问题。

    我们需要一些时间来研究这一点。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    遗憾的是、无法通过任何方式调整电路板以增加64幅图像的大小限制。 有32MB 闪存、分为两个外部程序存储器芯片。

    由于 DLPC350控制器地址位和数据位限制、每个芯片的最大尺寸只能为128MB、因此两个芯片的最大尺寸为256MB、即32MB。

    这来自 DLPC350数据表、因此无法使用更大的外部程序存储器芯片。

    谢谢、

    陈亚历克斯