主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LC、 DLPA2005、 TIDA-080003
尊敬的先生
我们的问题是 DLP 的投影被暂停了大约两个小时。我们使用的芯片组集是:dlpc3478+ dlpc3010)+ dlpa2005。我们将参考设计设计设计设计为:"TIDA-080003_dlp3010evm-lc_displayboard_revB"正常时间逻辑分析器扫描模式 IIC_read_host_clout_irq_clk。


出现问题时、我们使用逻辑分析仪来获取以下信号状态。

我们发现它是读取状态寄存器0x9f、字节1、表示模式就绪为低电平;还有用于流0x83'主应用程序的寄存器0x d0字节1以及 IIC 通信错误。