This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLP 烤箱出现断电问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPC3478, DLPA2005, TIDA-080003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1174906/dlpc3478-the-dlp-oven-has-an-outage-problem

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LCDLPA2005TIDA-080003

尊敬的先生

我们的问题是 DLP 的投影被暂停了大约两个小时。我们使用的芯片组集是:dlpc3478+ dlpc3010)+ dlpa2005。我们将参考设计设计设计设计为:"TIDA-080003_dlp3010evm-lc_displayboard_revB"正常时间逻辑分析器扫描模式 IIC_read_host_clout_irq_clk。

出现问题时、我们使用逻辑分析仪来获取以下信号状态。

我们发现它是读取状态寄存器0x9f、字节1、表示模式就绪为低电平;还有用于流0x83'主应用程序的寄存器0x d0字节1以及 IIC 通信错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    您能否确认是否能够在通过 proj-on 进行下电上电后再次显示图形?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank

    在通过 proj-on 进行功率循环后、它能够显示灯具。

    2.我们发现当 I2C 通信错误时,模式就绪“信号异常,但当我们复位时,显示正常,大约2小时,显示屏再次关闭;

    我们的测试条件是否正常? 您能给我们更多的测试方法来确定原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供信息。 我们将深入研究并在可能的情况下提供响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    感谢您的更新。 我们已修复了您在此处报告的问题、新固件当前处于验证周期。 下一个固件更新将解决此问题。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank

    感谢您的帮助,请分享此固件的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    此时无法发布固件。 验证完成后、我们可以发布它。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    由于客户需要生产,您能否帮助解决这些问题并先更新这些固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、  

    请您私下与我们联系、我们将尝试了解我们如何为您提供帮助。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank  

    是的,我的电子邮件是 gabriel.wang@arrow.com ,请不要犹豫,请给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我将与您联系。