主题中讨论的其他器件:DLPC2607
大家好、
我正在尝试使用 DLPC2607闪存控制器并按照 DLP2607软件开发指南中描述的步骤读取 SPI 闪存数据。
读取闪存内容的目的是读取和理解闪存对数据的初始化。
我尝试通过 Arduino 直接读取、但它不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试使用 DLPC2607闪存控制器并按照 DLP2607软件开发指南中描述的步骤读取 SPI 闪存数据。
读取闪存内容的目的是读取和理解闪存对数据的初始化。
我尝试通过 Arduino 直接读取、但它不起作用。
您好、Adja、
欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的业务!
有几个问题: 当您说 您正在使用 DLP2607软件开发指南时、您是否参考 了 DLPC2607软件编程人员指南? 如果是、您将执行哪些步骤? 您能否澄清尝试通过 Arduino 直接读取时发生或不发生的情况? 您是否能够通过发送不同的读取命令来验证您是否与 Arduino 进行了通信?
最棒的
Maxine
您好、Adja、
要重新刷新、 可以使用 固件选择工具 并为 DLPC2607选择原始闪存映像。
如果您当前没有刷写映像的方法、则替代方法 需要 一些工具:8引脚 SOIC 夹、 Cheetah 软件狗和 TotalPhase 的 Flash Center 软件。
最棒的
Maxine