This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:难以读取 DLP2607 SPI 闪存

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177992/dlpdlcr2000evm-difficulty-reading-the-dlp2607-spi-flash

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC2607

大家好、

我正在尝试使用 DLPC2607闪存控制器并按照 DLP2607软件开发指南中描述的步骤读取 SPI 闪存数据。
读取闪存内容的目的是读取和理解闪存对数据的初始化。
我尝试通过 Arduino 直接读取、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adja、

    欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的业务!

    有几个问题:  当您说 您正在使用 DLP2607软件开发指南时、您是否参考 了 DLPC2607软件编程人员指南? 如果是、您将执行哪些步骤? 您能否澄清尝试通过 Arduino 直接读取时发生或不发生的情况? 您是否能够通过发送不同的读取命令来验证您是否与 Arduino 进行了通信?

    最棒的

    Maxine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    感谢您的回答。


    是的、我使用了 DLPC2607编程人员指南、参见第11页。 当我尝试读取闪存时、程序会提示它找不到闪存上的任何数据、并且通过 I2C 进行连接。


    此致、
    地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adja、

    要验证 I2C 连接、您能否发送一条命令来读取输入源选择(指南第15页的第2.4.1.3节)以测试 它 是否返回预期值?

    此外、您能否共享为读取闪存而发送的所有 I2C 命令以及任何相关代码?

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    我没能读取闪存的内容、但我错误地在闪存上加载了一个写入程序、并且我的投影仪没有打开。 是否可以初始化闪存以打开投影仪?

    最好。

    地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adja、

    您需要重新刷新控制器才能打开投影仪。  

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    如何重新刷新我的控制器? 我没有初始闪存程序  

    最棒的

    地址  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adja、

    要重新刷新、 可以使用 固件选择工具 并为 DLPC2607选择原始闪存映像。

    如果您当前没有刷写映像的方法、则替代方法 需要 一些工具:8引脚 SOIC 夹Cheetah 软件狗 TotalPhase 的 Flash Center 软件。  

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxine:

    感谢您的回答。

    我下载了固件。
    闪存中心软件中是否使用固件.bin 文件来刷新原始闪存映像?

    最棒的

    地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adja、

    可以、.bin 文件可用于重新刷新原始图像。

    最棒的

    Maxine