请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCRD-GUI 主题中讨论的其他器件: DLPC3439、 DLPNIRNANOEVM
你好
我们希望将4710-G2 EVM 的 DLPLCRD-GUI 安装到基于 Android OS 的平板电脑上。
是否提供 Android 版本的 GUI? 如果没有、是否有方法 在 Android 操作系统上运行 Windows 版本?
谢谢
Mirac Parlatan