This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRD-GUI:在基于 Android OS 的器件上安装4710-G2 EVM 的 GUI

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRD-GUI, DLPC3439, DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/754156/dlplcrd-gui-installing-gui-of-4710-g2-evm-on-android-os-based-device

器件型号:DLPLCRD-GUI
主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLPNIRNANOEVM

你好

我们希望将4710-G2 EVM 的 DLPLCRD-GUI 安装到基于 Android OS 的平板电脑上。

是否提供 Android 版本的 GUI? 如果没有、是否有方法 在 Android 操作系统上运行 Windows 版本?

谢谢

Mirac Parlatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirac、

    DLPLCRD-GUI 仅用于评估目的、不用作最终产品。 因此、只有 Windows 版本可用。

    在其核心、GUI 只需通过 I2C 接口发送和接收命令。 您可以开发自己执行相同功能的 Android 应用程序。 请参阅《DLPC3439软件编程人员指南》。

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Azad

    感谢你的答复。 我们的目的也不是将其用作最终产品、而是使用 Android 操作系统器件来控制单元以进行测试。
    TI 是否可以将 GUI 作为 Android 应用提供?

    谢谢
    Mirac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirac、

    遗憾的是、这不是我们在开发带宽中能够适应的内容。

    但是、在某些情况下、第三方应用开发人员已为 TI 产品开发 Android 应用。 KS Technologies 是此类第三方开发商、为 DLPNIRNANOEVM 开发了 Android 应用。 如果您想使用他们的服务、您可以直接联系他们。

    此致
    Azad