主题中讨论的其他器件: DLPC3439、 TFP401
您好!
我自己的板采用 DLP4710和 DLPC3439进行设计 、这与 DLP4710 EVM 板几乎相同。
我更改的唯一内容是 HDMI IC。
我安装在电路板上的 HDMI 芯片是 TFP401。
我可以打开 DMD 并调节 LED 的强度。
USB 和 DLPC3439之间的 I2C 通信没有问题。
然后我将 DLPC3439设置为显示内置图像。
但 LED 和 DMD 每秒闪烁一次。
我有疑问。
如果 DMD 和 DLPC3439之间的阻抗不匹配,是否会使系统不稳定?
请回答我有关此问题的问题。
此致
Yun-Seok Cho