This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:LED &放大器;DMD 闪烁

Guru**** 2585505 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/741486/dlp4710-led-dmd-is-blinking

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439TFP401

您好!

我自己的板采用 DLP4710和 DLPC3439进行设计 、这与 DLP4710 EVM 板几乎相同。

我更改的唯一内容是 HDMI IC。  

我安装在电路板上的 HDMI 芯片是 TFP401。

我可以打开 DMD 并调节 LED 的强度。

USB 和 DLPC3439之间的 I2C 通信没有问题。

然后我将 DLPC3439设置为显示内置图像。

但 LED 和 DMD 每秒闪烁一次。

我有疑问。

如果 DMD 和 DLPC3439之间的阻抗不匹配,是否会使系统不稳定?

请回答我有关此问题的问题。

此致

Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cho、

    是如果阻抗不匹配、则可能会使系统不稳定。

    您还需要检查所有曲目、它们应与数据表规格相匹配。

    如果您需要、我们可以帮助您查看原理图。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的回答。

    我的 MSP430代码出错。

    修复错误后、它不再闪烁。

    为了验证代码、我将其下载到我的 EVM 并进行测试。

    与下图类似、EVM 显示了良好的默认图像。

     我还将其下载到我自己的 PCB 并进行测试。

    但它显示了与 EVM 不同的图像。

    图像是第二个图像。

    如图所示、它 仅显示垂直线条。

    我检查了 DMD 和 DLPC3439之间的所有信号、但看起来不错。

    在本例中、我首先需要检查什么?

    我是否仍然需要怀疑 DMD 和 DLPC3439之间的阻抗匹配?

    此致

    Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cho、

    很高兴您找到问题并在最后解决

    您是否已检查您使用的 DMD 引脚映射选项? 看起来可能是 DMD 引脚配置错误。 在中检查8.3.10点

    www.ti.com/.../dlpc3439.pdf


    为了更好地理解、您可以向我分享您的原理图。 我在 e2e 朋友上向您添加了内容、请随时与您分享任何文档。


    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我仍然在为同一个问题而挣扎。

    引脚映射看起来不错。

    如果是这样、它只在下面显示垂直线的情况是什么?

    我认为 DMD 和 DLPC3439之间的阻抗完全匹配。

    如果连接器的引脚映射没有问题、我必须将注意力转移到另一个上。

    您能告诉我我我需要重点做什么吗?

    如果您告诉我您的电子邮件地址、我可以发送原理图文件和 MSP430代码。

    此致

    Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cho、

    我在 e2e 上向您添加了朋友、请接受请求并在此处共享文档。

    如果我在您的地方,我会检查以下事项:

    原理图是否正确、是否与 TI 参考设计相匹配。 我是否遵循了有关布线、上拉/下拉和其他元件的数据表和应用手册建议。

    2.引脚映射是否正确,我正在使用哪个固件。 该固件是否支持我选择的引脚映射。 比如我使用引脚映射选项
    3、固件是否支持选项3或是否支持选项2。

    您也可以沿此方向继续、同时我将查看您的原理图。

    我很忙、有些东西可能需要一些时间、我会在这些东西完成后通知您。

    我建议您检查我建议的选项。

    谢谢、
    Navneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    下表是 DLPC3439和 DMD 之间的引脚映射。

    您能否检查我是否使用的是正确版本的 ASIC?

    ASIC 与 EVM 配合良好。

    如果我使用了错误的 ASIC、您能提供正确的 ASIC 吗?

    此致

    Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    如 Navneet 所述、此问题可能是由错误的引脚映射引起的。

    您提供了两个引脚映射表、您能否说明哪一个用于主 ASIC、哪一个用于从 ASIC?

    右侧的表必须是主 ASIC 的映射、而左侧的表必须是从 ASIC 的映射。

    您能否确认您的系统就是这种情况吗?

    请参阅参考设计原理图第7页的以下表格:

    此致

    Azad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azad:

    在本例中、左表用于主器件 DLPC3439、右表用于从器件 DLPC3439。

    在 Navneet 提到固件后、我必须知道引脚映射已相互切换。

    然后、我必须制作新电路板吗?

    或者、我们能否通过更换 DLPC3439的固件来解决此问题?

    谢谢!

    此致

    Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yun-Seok Cho、您好!

    我们应该能够为您提供新的固件。 创建新固件可能需要几天的时间、但请接受我朋友在 E2E 上提出的请求、以便我与您分享。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle:


    谢谢!

    创建新固件时、请考虑我的以下请求。

    我不会使用红色和蓝色 LED。 我将仅使用绿色 LED。
    即使我只插入绿色 LED、我也希望使其正常工作。

    希望您接受我的请求。

    谢谢!

    此致
    Yun-Seok Cho
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yun-Seok Cho、您好!

    我已通过一条直接消息向您发送了一条链接。 请告诉我新软件是否正常工作。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle:


    我通过私人帐户收到了您的电子邮件。
    但我无法在您的电子邮件中找到该链接。
    您可以向我发送包含链接的电子邮件吗?

    谢谢!

    此致
    Yun-Seok Cho
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yun-Seok Cho、您好!

    请参阅我的直接回复消息。 如果链接仍有问题、请随时直接回复邮件。

    谢谢、
    Kyle