This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:使用目标透镜投射 DLP 图像

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175100/dlplcr65evm-project-the-dlp-image-with-an-objective-lens

器件型号:DLPLCR65EVM

您好!

我有兴趣将 DLP 的屏幕投影出来、并将其消磁到几微米、使用准直760 nm 激光作为照明源、以及20倍或50倍的 Mitutoyo 目标透镜。 我没有发现用户执行类似操作的重要资源。 但是、论坛上有几篇文章:

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/460406/infinity-corrected-microscope

e2e.ti.com/.../combined-with-optical-microscope-for-light-patterning

这会提出类似的问题。

我尝试过的结果相对较好的方法是在 DLP 之后和目标后孔径之前使用 d = f 的透镜、以便在目标的后孔径上形成 k 空间图像、并将 DMD 屏幕投影到目标 图像平面上。  但是、这种方法不会产生显微镜所追求的无限共轭、而是产生紧密聚焦的光束。 即使这样,图像的质量也比较好,但我相信必须有更好的方法来做到这一点。 您能 就此 提出建议吗?

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我将此事转交给我们的光学团队、看看他们是否对此有任何想法。  请让他们花几天时间来查看此内容。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们的光学团队要求您绘制光学系统的草图、从照明一直到图像、以帮助他们提供更有意义的答案。   

    当尝试使用现成的组件而不是定制设计时、这会更具挑战性。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该系统 由 DMD 屏幕、将激光束聚焦于样本 的无限校正显微镜目标(20倍或50倍放大倍数)以及用于在屏幕和目标后孔之间进行2f 成像的镜头组成。 此处显示了一张草图:

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/94/2f_5F00_Imaging_5F00_DLP.jpg

    光源是准直的760 nm 激光束、光束腰部为2.5 mm。 我的目标是 在显微镜目标图像平面上的样本上对 DMD 屏幕进行成像、从而产生直径为15-30 μm 的图像、以及宽度为~1 μm 的锐利特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您的观看。  我已将链接转发给光学团队。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    光学器件团队让我知道、他们正在进行一些数学分析、应该在第二天或第二天做一些事情。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很抱歉、这需要更多时间、但他们还有另一个问题、我错过了反馈给您:

    1.  您的目标是对 DMD 上的整个镜片阵列进行放大、还是仅对较小的子集进行放大?

    FIzix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我对此不清楚。 我将讨论数组的子集。  

    激光束具有圆形、因此 我们可以利用的最大表面是直径等于 DLP6500较小尺寸(1080像素、8.2毫米)的圆。  我的当前系统 的放大率为100倍、我上传的图形宽度高达800像素、因此图像直径高达~60 μm。   μm,我最感兴趣的是制作15-30 μ m 的高分辨率图像。 因此、如果系统的消磁率较低、即使是几百像素的子集也足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我已发送邀请与您联系、请接受、以便我可以更直接地进行联系。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    由于我们要将其脱机、我将在公共论坛的此处关闭 TT。

    Fizix