主题中讨论的其他器件: DLPC3439、 DLPC4422
我很好奇 DLP4710芯片组是否能够在原生24Hz 帧速率下支持1920x1080分辨率、而无需3:2下拉。 该技术规格指出、1080时输入信号的最大帧速率高达60Hz、但没有明确提到输出可以设置为较低的速率。
在平均时间内、我在 DLPC4422上发现了一个类似的问题 、即芯片组最近才获得了支持24Hz 帧速率的固件更新、带有2:2下拉电阻、这可能意味着同级 DLP4710也没有24Hz 支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我很好奇 DLP4710芯片组是否能够在原生24Hz 帧速率下支持1920x1080分辨率、而无需3:2下拉。 该技术规格指出、1080时输入信号的最大帧速率高达60Hz、但没有明确提到输出可以设置为较低的速率。
在平均时间内、我在 DLPC4422上发现了一个类似的问题 、即芯片组最近才获得了支持24Hz 帧速率的固件更新、带有2:2下拉电阻、这可能意味着同级 DLP4710也没有24Hz 支持。
尊敬的 Danny:
1.如果我正确理解了您的答案、则异步模式似乎强制24p 输入的3:2下拉以60Hz 显示视频。 是这样吗?
2.在同步模式下,我们可以获得1920x1080@24p 视频,并将其升级至72Hz 吗? DLPC3439数据表专门说明了它可以为1920x1080和1280x720信号支持高达62hz 的频率。
3.您能否提供有关同步/异步模式切换的更多信息? 我在数据表中找不到一个。