This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:1080 24p 支持

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3439

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/648865/dlp4710-1080-24p-support

器件型号:DLP4710
主题中讨论的其他器件: DLPC3439DLPC4422

我很好奇 DLP4710芯片组是否能够在原生24Hz 帧速率下支持1920x1080分辨率、而无需3:2下拉。 该技术规格指出、1080时输入信号的最大帧速率高达60Hz、但没有明确提到输出可以设置为较低的速率。

在平均时间内、我在 DLPC4422上发现了一个类似的问题 、即芯片组最近才获得了支持24Hz 帧速率的固件更新、带有2:2下拉电阻、这可能意味着同级 DLP4710也没有24Hz 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 DLP 论坛! 您参考的 DLP4710是一款1080p DMD、它使用两个 DLPC3439控制器来驱动它、而不是 DLPC4422。 这是一个与您链接的帖子中引用的芯片组完全不同的芯片组。 您是否询问 DLPC4422配置或 DLPC3439设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 我正在询问 DLPC3439的 DLP4710配置。 刚才提到了 DLPC4422问题、因为它在24p 支持上几乎是同一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请原谅延迟。 我已经研究过这一点、芯片组支持两种不同的方法、具体取决于配置。
    在异步模式下、我们以60Hz 的频率显示它
    在同步模式下、我们将帧速率提高了 x3。 这将24Hz 输入转换为72Hz 输出

    我希望这会有所帮助!

    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    1.如果我正确理解了您的答案、则异步模式似乎强制24p 输入的3:2下拉以60Hz 显示视频。 是这样吗?

    2.在同步模式下,我们可以获得1920x1080@24p 视频,并将其升级至72Hz 吗? DLPC3439数据表专门说明了它可以为1920x1080和1280x720信号支持高达62hz 的频率。

    3.您能否提供有关同步/异步模式切换的更多信息? 我在数据表中找不到一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意为您清除这个问题。 4710 EVM 标准固件支持60Hz 的异步输出和24Hz 的输入。 这与3:2下拉电阻不同。 我在使用同步模式时获得了更好的结果。 这需要稍微修改 TI.com 固件、我可以为您提供帮助。 您的1080p @ 24Hz 输入应该不会有问题。 输出将是您的数据、但将帧速率 x3为72Hz。

    我希望这会有所帮助!

    ~Danny W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我很好奇它如何在不使用3:2下拉的情况下从24Hz 输入实现60Hz 输出。 请您详细说明一下该机制吗?

    24Hz 源的1080p@72Hz 输出对我来说非常有趣、因为这正是我想要获得的结果。 在这种情况下、我只想再次检查 DLPC3439数据表中指定的62hz 限制是否不再相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要做更多挖掘、以使您获得60Hz 的精确机制。 但总结是、我没有看到良好的结果。

    62Hz @ 1080p 是指支持的最大输入数据速率。 输出可根据特定设置进行配置。

    我希望这会有所帮助!

    ~Danny W