This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PGUQ1EVM:HDMI 接口

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171839/dlp5530pguq1evm-hdmi-interface

器件型号:DLP5530PGUQ1EVM

您好-

微 HDMI 接口接触不良。 如何解决?

应注意的是、微型 HDMI 接口没有人为损坏。 我只有 HDMI 电缆。 我还尝试更换新电缆、但它仍然无法正常工作。

希望尽快得到详细的解决方案!

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-

    不良接触意味着什么? HDMI 连接器内或 HDMI 连接器与 PCB 之间的不良触点在哪里?  

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 EVM 的 HDMI 和控制 器 PCB 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好-  

    遗憾的是,这一问题没有一个快速的解决办法。 HDMI 连接器和 PCB 之间的机械/电气接触不良。 贵公司是否有能力解决 PCB 组装问题-也许是因为焊接工作?

    否则、TI 可提供的最佳解决 方案是为此器件签发退货。 您是否希望 TI 在退货过程中提供帮助?

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    我们不能接受退货计划。  对于焊接作业、我应该注意什么

    或者、您能否详细介绍 OpenLDI (Flex 连接器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    OpenLDI 可能很难使用、因为它通常需要定制板。

    如果您尚未焊接 uHDMI 端口、则可以将这些焊盘回流/焊接到电路板上、前提是它只是 HDMI 到 PCB 的连接。 下面是三幅图、用于帮助找到红色圆圈内的四个焊盘、箭头所指的是这些焊盘。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael -

    不是这个接口。  有问题的接口如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    抱歉、我上面显示了控制器电源! 下面是我应该显示的内容:

    HDMI 接头为 J3、其引脚如上所示。

    如果 您想了解更多信息、请查看以下 TI 产品页面上压缩的设计文件中的图像。

    如果 HDMI 连接器仅在外部四个 GND 引脚上松动、我将首先重新安装这些引脚并测试该连接器是否正常工作。 然后、我将转到其他暴露的引脚并再次进行测试。 这样,您就不必卸下整个 HDMI 连接器并重新安装所有设备。 最后一种方法应该是上图中最接近 J3文本的引脚。

    但是、我很抱歉连接器接触不良、希望您能尽快启动并工作!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xia、

    您是否能够按预期焊接 HDMI 连接器?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    因为有时我尝试用手牢固地插入 HDMI 接口时、很可能会正常工作。  因此、我认为不是焊点问题导致 HDMI 接触不良。 这可能是 microHDMI 插座的质量。  你有什么看法?

    要测试我的想法、您能告诉我它的模型参数吗?  

    您还有哪些其他建议或想法?

    希望尽快解决接触不良的问题!  请抓紧时间!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我今天和我的团队交谈、他们告诉我、您可以检查 DVI 接收器以检查您的 HDMI 连接器是否正常工作。 尽管由于 uHDMI 连接器太小、因此可能很难连接、但您可以连接 HDMI 电缆并探测连接器的另一端(可能已连接到主机或计算机) 同时探测来自 DVI 连接器的信号、该连接器接收来自电路板的 HDMI 信号。

    您可以看到微 HDMI 块位于左侧、信号通过 DVI 接收器获取、然后 DVI 接收器输出 RGB、SYNC、时钟和 DEN 信号。

    在上面的布局中、您可以看到原理图的 uHDMI 和相关网络。

    其他布局图片也可在下方找到:

    如果这不起作用、专门从事组装/焊接的外部 PCB 制造商可能能够焊接新的微型 HDMI 连接器或焊接现有板。

    TI 可能会为您提供一个备用板、您最终也会返回该备用板。

    另一种选择是、如果我们无法确定是什么导致 HDMI 无法按预期工作、则订购替换产品。

    如果您决定进行测量、是否可以保存这些示波器截图供 TI 查看? 如果可能、我们还希望在电路板的顶部和底部看到您的微型 HDMI 连接图片。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (__LW_AT__1)抱歉、我不知道如何 探测来自 DVI 连接器的信号、该连接器接收来自电路板的 HDMI 信号。  您能更详细地解释一下吗? (__LW_AT__我们没有进行此测试。 以下仅适用于接线:)

    (__LW_AT__2)备用板是否指 可以正常工作的控制器 PCB?  如果您能给我们发送一个备用板、最终正常工作、那将会很棒。  因为我们在 TI 购买了三套 EVM、但遗憾的是、它们也有同样的问题。  我们对此深感不安!  

    您能否尽快安排备件板的交付?  

    请告诉我详细的安排、我将尽力与您合作。 以实现 EVM 的正常运行。

    谢谢!

    (__LW_AT__3)此外、您能告诉我们下图所示位置的 UHDMI 插座型号吗?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    很抱歉耽误你的时间。

    1. [引用 userid="507162" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171839/dlp5530pguq1evm-hdmi-interface/4438077 #4438077"]抱歉、我不知道如何 探测来自 DVI 连接器的信号、该连接器接收来自电路板的 HDMI 信号。  您能更详细地解释一下吗? (__LW_AT__我们没有进行此测试。 以下仅适用于配线:)[/报价]
      |
      我很抱歉不够清楚。 我的意思是,我在上一份答覆中的第三幅图片是有标签的 DVI 接收器的输出。 如果您要探测这些线路、然后连接一根微型 HDMI 电缆、理想情况下、您应该会看到接收器发出的类似信号、就像您应该插入计算机的 HDMI 电缆末端一样。 该测试可以确定是否有 HDMI 信号甚至从接收器传出、以及 HDMI 电缆是否在接收信号(如果存在信号)。


    2. [引用 userid="507162" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171839/dlp5530pguq1evm-hdmi-interface/4438077 #4438077"]

      备用板是否指 可以正常工作的控制器 PCB?  如果您能给我们发送一个备用板、最终正常工作、那将会很棒。  因为我们在 TI 购买了三套 EVM、但遗憾的是、它们也有同样的问题。  我们对此深感不安!  

      您能否尽快安排备件板的交付?  

      请告诉我详细的安排、我将尽力与您合作。 以实现 EVM 的正常运行。

      谢谢!

      [/报价]

      |
      我还与我的经理交谈、以检查 TI 是否可以发送备件。 这是不可能的、但如果您希望退回新的电路板、TI 可能会与您交换电路板。 如果您愿意、我将向您发送连接请求。



    3. [引用 userid="507162" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171839/dlp5530pguq1evm-hdmi-interface/4438077 #4438077"]此外,您能否告诉我们下图所示位置的 UHDMI 插座型号?|
      下面是指向我们 在 DLP553x 控制器 BOM 中使用的微型 HDMI 连接器的 DigiKey 链接。 如果您能够探测到它们、则可以为您提供所需的参数以及引脚排列。

    最快的两/三种选择可能是订购器件并尝试自己再次焊接新的 HDMI、让外部方焊接该器件或让 TI 替代该器件。

    请告诉我您想去的地方。 我现在向您发送一个连接请求、以加快您更换产品的速度。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨、您好!

    您是否能够接受我的 E2E 朋友申请?

    我还想用这段时间澄清一下、如果您确实希望更换、则需要退回 EVM 并完成退货流程。 我们可以私下讨论细节。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    很抱歉耽误你的回答! 我不知道为什么不能通过按"回复"转到相应的界面。

    由于新冠疫情,我们即将进入"假日"状态,可能不会临时安排回返方案。  返回安排只能推迟。

    我会先尝试方案1和方案3。  不过,我可能对方案1中的信号测试的具体实施细节并不十分清楚,而且可能对现有条件有所限制。  可能难以执行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    这是一个奇怪的情况。 我无法回复此主题的最后几个帖子。 "适用"按钮似乎不能按预期工作、我的屏幕看起来就像您的屏幕。 感谢您在假期提供最新信息。 我将于12月26日和1月2日休假。

    至于检查连接、今天有人告诉我、最好只执行连续性测试。 以下是您可以探测的位置示例。 在进行连续性测试时、请确保探测两侧。

    使用万用表、您可以执行导通性测试、以查看引脚是否确实已连接。 但是、可能有一些 EMI 滤波/ESD 保护芯片会中断连续性、如下图所示。 我将在明天回到实验室时查看是否可以在物理板上找到这些内容。 以下图片可帮助说明:

    为了安全起见、我首先检查红色区域。

    我希望这就是您所要问的。 否则、我是否可以后退一步并询问您不清楚的内容? 如果我误解了我、我很抱歉。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨、您好!

    我在下面找到了 HDMI EMI 滤波和 ESD 保护芯片:

    我现在将关闭此主题、因为我认为我已经为您提供了足够的选项来修复电路板:

    1. 重新焊接新的微型 HDMI、或再次使用此处的微型 HDMI 链路焊接当前的 HDMI
    2. 拥有一个专门从事焊接焊接工作的外部方
    3. 测试信号的连续性
    4. 向 TI 发出故障分析申请、以便我们为您发送新电路板

    如果您对这些问题有新的疑问、请随时打开一个新话题、我们将乐意为您提供帮助。 如果您想继续、我们可能会将其脱机、并且我已向您发送连接请求。

    此致、
    Michael Ly