您好-
微 HDMI 接口接触不良。 如何解决?
应注意的是、微型 HDMI 接口没有人为损坏。 我只有 HDMI 电缆。 我还尝试更换新电缆、但它仍然无法正常工作。
希望尽快得到详细的解决方案!
谢谢,
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-
微 HDMI 接口接触不良。 如何解决?
应注意的是、微型 HDMI 接口没有人为损坏。 我只有 HDMI 电缆。 我还尝试更换新电缆、但它仍然无法正常工作。
希望尽快得到详细的解决方案!
谢谢,
杨
您好、Xia、
抱歉、我上面显示了控制器电源! 下面是我应该显示的内容:
HDMI 接头为 J3、其引脚如上所示。
如果 您想了解更多信息、请查看以下 TI 产品页面上压缩的设计文件中的图像。
如果 HDMI 连接器仅在外部四个 GND 引脚上松动、我将首先重新安装这些引脚并测试该连接器是否正常工作。 然后、我将转到其他暴露的引脚并再次进行测试。 这样,您就不必卸下整个 HDMI 连接器并重新安装所有设备。 最后一种方法应该是上图中最接近 J3文本的引脚。
但是、我很抱歉连接器接触不良、希望您能尽快启动并工作!
此致、
Michael Ly
您好、杨
我今天和我的团队交谈、他们告诉我、您可以检查 DVI 接收器以检查您的 HDMI 连接器是否正常工作。 尽管由于 uHDMI 连接器太小、因此可能很难连接、但您可以连接 HDMI 电缆并探测连接器的另一端(可能已连接到主机或计算机) 同时探测来自 DVI 连接器的信号、该连接器接收来自电路板的 HDMI 信号。
您可以看到微 HDMI 块位于左侧、信号通过 DVI 接收器获取、然后 DVI 接收器输出 RGB、SYNC、时钟和 DEN 信号。
在上面的布局中、您可以看到原理图的 uHDMI 和相关网络。
其他布局图片也可在下方找到:
如果这不起作用、专门从事组装/焊接的外部 PCB 制造商可能能够焊接新的微型 HDMI 连接器或焊接现有板。
TI 可能会为您提供一个备用板、您最终也会返回该备用板。
另一种选择是、如果我们无法确定是什么导致 HDMI 无法按预期工作、则订购替换产品。
如果您决定进行测量、是否可以保存这些示波器截图供 TI 查看? 如果可能、我们还希望在电路板的顶部和底部看到您的微型 HDMI 连接图片。
此致、
Michael Ly
(__LW_AT__1)抱歉、我不知道如何 探测来自 DVI 连接器的信号、该连接器接收来自电路板的 HDMI 信号。 您能更详细地解释一下吗? (__LW_AT__我们没有进行此测试。 以下仅适用于接线:)
(__LW_AT__2)备用板是否指 可以正常工作的控制器 PCB? 如果您能给我们发送一个备用板、最终正常工作、那将会很棒。 因为我们在 TI 购买了三套 EVM、但遗憾的是、它们也有同样的问题。 我们对此深感不安!
您能否尽快安排备件板的交付?
请告诉我详细的安排、我将尽力与您合作。 以实现 EVM 的正常运行。
谢谢!
(__LW_AT__3)此外、您能告诉我们下图所示位置的 UHDMI 插座型号吗?
再次感谢!
您好、杨
很抱歉耽误你的时间。
备用板是否指 可以正常工作的控制器 PCB? 如果您能给我们发送一个备用板、最终正常工作、那将会很棒。 因为我们在 TI 购买了三套 EVM、但遗憾的是、它们也有同样的问题。 我们对此深感不安!
您能否尽快安排备件板的交付?
请告诉我详细的安排、我将尽力与您合作。 以实现 EVM 的正常运行。
谢谢!
[/报价]|
我还与我的经理交谈、以检查 TI 是否可以发送备件。 这是不可能的、但如果您希望退回新的电路板、TI 可能会与您交换电路板。 如果您愿意、我将向您发送连接请求。
最快的两/三种选择可能是订购器件并尝试自己再次焊接新的 HDMI、让外部方焊接该器件或让 TI 替代该器件。
请告诉我您想去的地方。 我现在向您发送一个连接请求、以加快您更换产品的速度。
此致、
Michael Ly
您好、杨
这是一个奇怪的情况。 我无法回复此主题的最后几个帖子。 "适用"按钮似乎不能按预期工作、我的屏幕看起来就像您的屏幕。 感谢您在假期提供最新信息。 我将于12月26日和1月2日休假。
至于检查连接、今天有人告诉我、最好只执行连续性测试。 以下是您可以探测的位置示例。 在进行连续性测试时、请确保探测两侧。
使用万用表、您可以执行导通性测试、以查看引脚是否确实已连接。 但是、可能有一些 EMI 滤波/ESD 保护芯片会中断连续性、如下图所示。 我将在明天回到实验室时查看是否可以在物理板上找到这些内容。 以下图片可帮助说明:
为了安全起见、我首先检查红色区域。
我希望这就是您所要问的。 否则、我是否可以后退一步并询问您不清楚的内容? 如果我误解了我、我很抱歉。
此致、
Michael Ly
杨、您好!
我在下面找到了 HDMI EMI 滤波和 ESD 保护芯片:
我现在将关闭此主题、因为我认为我已经为您提供了足够的选项来修复电路板:
如果您对这些问题有新的疑问、请随时打开一个新话题、我们将乐意为您提供帮助。 如果您想继续、我们可能会将其脱机、并且我已向您发送连接请求。
此致、
Michael Ly