This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:扩展电缆

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/670489/dlpdlcr2000evm-extentsion-cable

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2000DLPC2607

你(们)好

希望在 DLPDLCR2000EVM 上为我的项目扩展光学引擎。  已查看 BOM、但在制造商网站上找不到有关这两根柔性电缆的更多详细信息。

MT46H32M16LFBF-5 IT:C              Molex                  LED 柔性连接器

J1 50028-05081-001                  ACE Electronics           DMD 连接器

还尝试了 EVM 上的器件型号

00.LC729G001

00.LE401H002

电路板和光学引擎之间的接口是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philbert、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    柔性电缆随光学引擎一起提供、光学引擎均由 Young Optics 制造。 除了直接接触它们外、您可能需要创建自己的分线板或柔性电缆、以便在电路板和光学引擎之间建立更长的接口连接。 这样做时、您需要获取上述 ACES 连接器才能连接到电路板。

    我想指出、长度可能是 DMD 接口设计中的一个关键因素。 遵循 DLP2000数据表中列出的规格、如果 DMD 和控制器之间的布线长度过长、系统可能会变得不稳定。 更长的柔性电缆也会加剧这种情况。 DMD 数据表的链接如下所示:
    www.ti.com/.../dlp2000.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe

    可能的问题是由 DLP2000的时序要求还是电源要求引起的?

    我在查找提到的 ACES 连接器时遇到了困难、柔性电缆将尝试使用 Young Optics。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philbert、

    问题主要是时间问题、但在某个时刻确实涉及到功率问题。 有关这方面的信息、请参阅 DLPC2607数据表的第10.1.7节、例如:
    www.ti.com/.../dlpc2607.pdf

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe

    您能告诉我 DMD 和 EVM 中控制器之间的蚀刻长度吗?

    此致
    Philbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philbert、

    我建议您查看 DLPC2607数据表的第10.1.5节、了解芯片组布局指南。 这将引导您了解如何设置 DMD 和控制器之间的蚀刻长度:
    www.ti.com/.../dlpc2607.pdf

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philippe

    我认为您可能对我的最后一个问题理解不正确。 我想知道 DLPDLCR2000EVM 在 DLPC2607和 DMD 之间的蚀刻长度。

    此致
    Philbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philbert、

    您可能会看到该特定 EVM 在设计中使用的布线长度。 虽然我手头没有这些数据、但您应该能够通过查看 DLPDLCR2000EVM TI 设计中包含的 PCB 布局文件来测量这些数据。 您可以在此处下载:
    www.ti.com/.../tida-01473

    此致、
    Philippe Dollo